La scelta della pagina del paese/regione può influire su diversi parametri, come prezzo, opzioni di spedizione e disponibilità del prodotto.
Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.
Presse |
|
Avete qualche richiesta? Avete bisogno di materiale? Le informazioni aggiornate per la stampa e il materiale fotografico pronto da pubblicare sono disponibili per il download qui. Contattateci telefonicamente, via e-mail o fax! |
|
Contatto stampaVolete essere aggiunti alla nostra lista di distribuzione per i media? |
Up to 60% weight savings with igus lightweight lead screw options19/02/2016
Featuring tribologically optimized plastic lead screw nuts and hard anodized aluminum screws, new dryspin lead screw options offer considerable weight savings, as well as the reduction of required maintenance and external lubrication, with dramatic increases in service life due. |