La scelta della pagina del paese/regione può influire su diversi parametri, come prezzo, opzioni di spedizione e disponibilità del prodotto.
Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.
Presse |
|
Avete qualche richiesta? Avete bisogno di materiale? Le informazioni aggiornate per la stampa e il materiale fotografico pronto da pubblicare sono disponibili per il download qui. Contattateci telefonicamente, via e-mail o fax! |
|
Contatto stampaVolete essere aggiunti alla nostra lista di distribuzione per i media? |
Design meets function. igus® receives prestigious product design award13/05/2013
igus®, a leading developer of high-performance polymer machine components, won two awards as part of this year's iF product design competition. A panel made up of 50 judges from around the world judged that the company’s e-spool—a variation on traditional cable drums—exceeded its exacting standards. The innovative design guides cables and hoses telescopically and is ideal for restricted spaces. A retention spring provides the correct length and tension of the chain. Potential applications include lighting and stage equipment, because of the inherent lack of space.
|