Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.

Ricerca esempi applicativi

Migliorare la tecnologia e ridurre i costi

Per anni il motto di igus® è stato "plastics for longer life®". Con questo ci riferiamo alla produzione di prodotti innovativi in plastica in grado di ridurre gli interventi di manutenzione, apportare miglioramenti tecnici e contemporaneamente in grado di ridurre i costi e aumentare la durata dell'esercizio, il tutto consegnato immediatamente da stock.

I nostri clienti hanno potuto migliorare la tecnologia e ridurre i costi in oltre 590 applicazioni.
Alcuni esempi:

La corsa più lunga al mondo - tempi di fermo eliminati

The longest travel with plastic energy chain  

I Sistemi per catene portacavi oggi contribuiscono evidentemente a migliorare l'affidabilità e ad eliminare i tempi di fermo del sistema, dovuti ad esempio alla rottura dei cavi.

I cavi resistono al calore, al sole, alla pioggia e alla neve

LED screen  

I cavi utilizzati in precedenza e forniti dalla concorrenza si sono rotti; da allora si utilizzano i cavi chainflex® resistenti in temperatura; gli enormi schermi a LED a Dallas funzionano con ogni condizione meteorologica.

Ambiente sfavorevole, alta velocità

Special machine construction  

Anche in presenza di condizioni ambientali particolarmente aggressive come in questo centro di lavorazione ad alta velocità, i sistemi per alimentazione di energia dimostrano la propria affidabilità.

Diminuzione dei costi, aumento
della disponibilità della macchina

Beverages industry  

Poiché i cuscinetti iglidur® presentano una durata di esercizio prolungata, non richiedono lubrificazione e costano molto meno dei cuscinetti tradizionali è possibile risparmiare il 90% dei costi.

Oltre 10.000 Euro risparmiati ogni anno

Fully automatic tire fitting lines  

I cuscinetti utilizzati in precedenza si bloccavano e gli alberi si rompevano. I supporti a flangia igubal® esenti da lubrificazione utilizzati in alternativa funzionano da maggio 2007 senza guasti. In questo modo si sono risparmiati 2.440 Euro in costi di riparazione e 8.400 Euro in tempi di fermo ogni anno.

Funzionamento senza guasti anziché rottura degli alberi

Macchina per tagliare condotte di calcestruzzo  

A causa dell'accumulo di sporco nei cuscinetti a sfera, le sfere si sono bloccate e gli alberi si sono rotti. La macchina da taglio del cemento funziona da tre anni senza guasti nonostante l'utilizzo estremamente pesante.

Ricerca

Siete alla ricerca di applicazioni già collaudate per uno specifico settore?
Qui è possibile navigare alla ricerca di applicazioni già realizzate e selezionarle in base alle vostre richieste.

Settori applicativi:
Esempi applicativi / Soluzioni e vantaggi:


Speed boat model

It is possible to compensate alignment faults with igubal® spherical bearings.

Speed boat model    

Hot wire cutting machine for Styrofoam parts

Less production complexity

Hot wire cutting machine for Styrofoam parts    

Switch plate activation in model construction

Affordable and long-lasting

Switch plate activation in model construction    

Electric motor glider

Robust and vibration-reducing

Electric motor glider    

Driving beer crate

Bearings on steering linkage and connection in a racing beer crate.

Driving beer crate    

Model aircraft

Linkage on the aileron in a model aircraft - without wear.

Model aircraft    

Formula 1 racing car

Steering/damper connection on a Formula 1 model racing car.

Formula 1 racing car    

Model helicopter

Reliable and vibration dampening linkage on the swashplate and the rotor guide.

Model helicopter    

Model speed boat

Stabilization and alignment of the drive shaft.

Model speed boat    

Model ship

Built-in solid lubricants guarantee consistent functionality.

Model ship    

Excavator model

This prototype of an excavator model is fully functional with a lifting capacity of 500 g and a lifting height of 30 cm in the bucket.

Excavator model    

Stuttgart Adler

The use of a remote-controlled model aircraft is being tested and demonstrated as a remote sensing platform at the Institute of Space Systems (IRS). Due to the extraordinary weight requirements, the xiros® flange bearings are used here.

Stuttgart Adler    

Model excavator

This fully functional hydraulic excavator was copied on a scale of 1:14.5.

Model excavator    

Sailor doll

This doll is used for representing maritime signals and originated from a marketing project in collaboration with a doll builder.

Sailor doll    

Model train

Model train enthusiasts will enjoy this Rhätische Railway locomotive for a long time to come.

Model train    

Steam locomotives

These fully functional steam locomotives have been built to a scale of 1:11.

Steam locomotives    

Racing car

The suspension pins in this racing car were previously guided without bearings.

Racing car    

Model train lift

The trains belonging to this particular model train fan can be driven automatically from the shelf onto the track.

Model train lift    

Miniaturwunderland (miniature wonderland)

Because of their quiet operation, a medium E2/000 energy chain is used in the reconstruction of the "Knuffingen Airport" in the Miniaturwunderland in Hamburg.

Miniaturwunderland (miniature wonderland)    

Formula 1 at school

Students rely on maintenance-free xiros® polymer ball bearings for the "Formula 1 at school" project.

Formula 1 at school    

Ultra-light aircraft

igubal® used in an ultra-light aircraft. Sample order facilitates prototype build.

Ultra-light aircraft    

RC-Bike

iglidur® bushings guarantee clearance-free and low friction motions in RC model racing applications

RC-Bike    

Model making

This technical toy collection should be simple and quick to install.

Model making    
Panoramica delle applicazioni

Ho il seguente progetto / richiesta / quesito da sottoporvi

Non sono stati trovati esempi applicativi per il tipo specifico di applicazione. Desiderate altra assistenza?
Come possiamo aiutarvi?



I tuoi dati

* indica un campo obbligatorio.

Azienda:*
Nome:*
Cognome:*
Tel.:
e-mail:*
We need your post code and country so that we can forward your requests to the right contact person
CAP:*
Nazione:*
Se avete bisogno di cataloghi o campioni inserite di seguito i vostri dati.
Sig. / Sig.ra:
Via:
Città:
Altri dati:
Sì, vorrei ricevere informazioni su prodotti e servizi attuali di igus® per e-mail. Acconsento all'utilizzo esclusivo dei miei dati da parte di igus® nel quadro delle comunicazioni di marketing, che si attenga alle leggi sulla protezione dei dati. Sono consapevole di poter annullare eventualmente il mio consenso in qualsiasi momento attraverso il link "Cancella" contenuto in ogni e-mail.
Accetto i regolamenti sulla protezione dei dati e do il consenso all'elaborazione dei miei dati. Potete revocare questa autorizzazione in qualsiasi momento.
Invia