Fabbrica modello in scala 1:18
Nel laboratorio di formazione della Volkswagen AG a Wolfsburg, tirocinanti di vari reparti lavorano alla simulazione di una consegna di un veicolo della VW Golf in scala 1:18.
La "Smart Factory", composta da dodici stazioni singole, produce due linee di produzione parallele quando vengono spinte insieme. La produzione della VW Golf viene simulata, iniziando dal reparto presse, passando per la carrozzeria, il reparto verniciatura, il matrimonio, l'assemblaggio e la consegna del veicolo.
La guida è stata progettata con cuscinetti di alloggiamento drylin® WR10 che scorrono su singole rotaie WS-10.Il movimento è stato azionato da Apiro® tramite un riduttore a cremagliera e pignone e controllato da un motore passo-passo NEMA17. Il progetto di simulazione della fabbrica è stato realizzato con successo utilizzando un controller motore D1.