Cambia lingua :
igus® è specializzata nello sviluppo di componenti robotici realizzati in plastica resistente all'usura e durevole. L'idea di base della robotica modulare è che diversi moduli e componenti possono essere combinati tra loro per creare soluzioni di automazione personalizzate. Ciò consente alle aziende di reagire in modo flessibile a diverse esigenze senza dover realizzare nuovi sviluppi costosi e dispendiosi in termini di tempo. L'uso di componenti a basso costo che offrono comunque un'elevata qualità consente alle aziende di realizzare soluzioni di automazione a un costo inferiore. Ciò può essere particolarmente interessante per le piccole e medie imprese che desiderano automatizzare i propri processi di produzione ma hanno risorse limitate. Nel complesso, la combinazione di design modulare e automazione a basso costo presso igus® offre l'opportunità di creare soluzioni di automazione personalizzate per diversi settori. Ciò non solo promuove efficienza e produttività, ma contribuisce anche alla modernizzazione dei processi di produzione.

Assemblaggio
di riduttori Utilizzando concetti modulari, diversi tipi di riduttori, come riduttori epicicloidali, riduttori a onde di deformazione o riduttori a vite senza fine, possono essere integrati in modo flessibile nei sistemi di automazione. La specifica modulare degli assemblaggi di riduttori consente di espandere e personalizzare l'automazione passo dopo passo. Le aziende possono aggiungere moduli aggiuntivi per migliorare la funzionalità dei loro sistemi robotici senza dover partire da zero. Offrono precisione, versatilità e adattabilità per aiutare le aziende a sviluppare sistemi di automazione efficienti, convenienti ma potenti.

Assemblaggio guida lineare
Gli assemblaggi guida lineare sono caratterizzati dalla loro modularità, il che significa che diversi elementi come rotaie, carrelli e carrelli possono essere combinati tra loro per ottenere le sequenze di movimento desiderate. Nuovi moduli possono essere aggiunti o scambiati per soddisfare i requisiti di diverse applicazioni. Ciò contribuisce alla flessibilità e consente alle aziende di personalizzare le proprie soluzioni di automazione in base alle esigenze senza dover partire da zero. Offrono precisione, flessibilità e convenienza per aiutare le aziende a sviluppare e implementare soluzioni di automazione convenienti con elevate prestazioni.

Ingranaggio a onde di deformazione ReBeL®
L'ingranaggio a onde di deformazione ReBeL® è caratterizzato dal suo design innovativo e dalla sua versatilità. Combina precisione e robustezza per garantire un controllo affidabile del movimento. I nuovi moduli possono essere integrati senza soluzione di continuità nei sistemi esistenti per estendere la funzionalità o soddisfare i requisiti applicativi. Ciò promuove l'agilità e consente alle aziende di rispondere alle mutevoli esigenze di produzione. Offre precisione, robustezza e versatilità per aiutare le aziende a sviluppare soluzioni di automazione convenienti che offrono comunque elevate prestazioni e affidabilità.

Apiro® Sistema di riduttori modulari
Il sistema di riduttori modulari Apiro® è caratterizzato dalla sua versatilità. È costituito da vari componenti come riduttori, azionamenti, cuscinetti e guide, che possono essere combinati tra loro per ottenere il controllo del movimento desiderato. La modularità del sistema di riduttori modulari consente alle aziende di adattare ed espandere le proprie soluzioni di automazione in base alle esigenze. Nuovi moduli possono essere integrati senza soluzione di continuità per aggiungere funzioni aggiuntive o rispondere a requisiti mutevoli. Grazie alla sua versatilità, efficienza dei costi e adattabilità, consente alle aziende di sviluppare soluzioni di automazione innovative che siano sia tecnicamente sofisticate che economicamente sostenibili. Lasciati ispirare qui.
Apiro® Starter Kit è progettato per semplificare l'avvio dell'automazione da parte delle aziende. È composto da vari componenti, come riduttori, guide, cuscinetti e azionamenti, che possono essere combinati tra loro per realizzare un'ampia gamma di soluzioni di movimento. Questa modularità consente alle aziende di familiarizzare con l'automazione passo dopo passo e di adattare i propri sistemi in base alle esigenze. Un vantaggio particolare dello Starter Kit è la sua facilità d'uso. Offre una soluzione integrata che consente alle aziende di immergersi nel mondo della robotica senza competenze approfondite.


Combina i singoli assemblaggi
in base alle tue esigenze L'interoperabilità dei moduli si basa sul fatto che i singoli moduli, siano essi bracci robotici, sistemi di azionamento, pinze o sensori, sono progettati in modo tale da poter interagire armoniosamente tra loro. Grazie a interfacce e protocolli di comunicazione standardizzati, questi assemblaggi possono essere sviluppati indipendentemente l'uno dall'altro e tuttavia combinati senza sforzo. Ciò crea un principio modulare che consente alle aziende di assemblare soluzioni robotiche specifiche da componenti diversi. Ciò consente una rapida risposta ai cambiamenti del mercato o all'introduzione di nuovi prodotti. Le aziende non devono sviluppare nuovi robot da zero ogni volta, ma possono riutilizzare gli assemblaggi esistenti. Nel complesso, la "massima libertà attraverso l'interoperabilità degli assemblaggi" rappresenta una svolta nella robotica modulare. Questo approccio apre un mondo di possibilità in cui le aziende possono progettare le proprie soluzioni di automazione esattamente in base alle proprie esigenze.
"igus® Robot Control" è una soluzione nel campo della robotica modulare che consente alle aziende di controllare e personalizzare con precisione i propri sistemi automatizzati. Con funzioni innovative e un funzionamento intuitivo, igus® Robot Control contribuisce all'ottimizzazione delle soluzioni di automazione e offre una serie di vantaggi:
senza licenza Dai controller robot completi con software gratuito ai controller motore individuali per costruire il tuo controller robot. Non ci sono limiti per te. Contattaci.

Provate dal vivo gli assemblaggi e i robot igus® in loco. Il team Low Cost Automation è in tournée in tutta Europa con il roadshow!
Gli esperti mostreranno i robot dal vivo e programmeranno la vostra applicazione individuale. Ottenete consigli presso la vostra sede e cogliete l'occasione per porre domande specifiche. Convincetevi dell'alta qualità delle nostre soluzioni di automazione.

Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h