Cambia lingua :

Nella maggior parte dei casi, l'alimentazione elettrica dei macchinari, il sistema di controllo degli impianti e il monitoraggio dei processi avvengono tramite cavi. Quando parti di macchine o impianti si muovono, anche i cavi sono soggetti a movimento. Solo cavi altamente, come quelli di igus® SE & Co. KG, sono in grado di resistere nel tempo alle sollecitazioni meccaniche che ne derivano.
Le catene portacavi portano ordine nel movimento. Le catene portacavi di igus® SE & Co. KG sono il frutto di un intenso lavoro di sviluppo. La e-chain® trattiene il cavo e garantisce un raggio di curvatura costante. Il raggio di curvatura influisce in modo determinante sulla durata utile dei cavi sottoposti a movimento continuo: all'aumentare del raggio di curvatura, aumenta anche la durata utile. Tuttavia, il raggio di curvatura determina anche l'ingombro della e-chain®: riducendo il raggio di curvatura, si riduce lo spazio occupato. igus® SE & Co. KG ha sviluppato cavi capaci di offrire una durata utile molto elevata pur richiedendo uno spazio ridotto. Questi cavi chainflex® sono utilizzati da clienti operanti in svariati settori industriali.
Adattati all'ambiente. I cavi sono esposti a molteplici fattori ambientali, ai quali deve saper resistere in particolare il materiale della guaina. Nelle applicazioni in camera bianca, ad esempio, è fondamentale ridurre al minimo la dimensione e il numero di particelle generate dall'abrasione all'interno della catena portacavi. Nei centri di lavoro e nelle macchine utensili è richiesta un'elevata resistenza agli oli. I cavi destinati a sistemi di sollevamento (gru) e altri macchinari installati all'aperto sono esposti ai raggi UV e agli agenti atmosferici, condizioni che variano a seconda della zona climatica e possono subire forti oscillazioni nel corso dell'anno. Nelle applicazioni offshore, i cavi devono inoltre soddisfare rigorosi requisiti di resistenza all'acqua di mare. La lavorazione di semiconduttori non ammette scariche elettrostatiche; pertanto, i cavi impiegati in questo ambito richiedono superfici conduttive collegate a terra. Nell'industria alimentare, negli impianti chimici e nel settore metallurgico, i processi si svolgono spesso a temperature operative estreme, alle quali i cavi utilizzati devono saper resistere. La gamma igus® SE & Co. KG comprende cavi chainflex® adatti a tutti questi ambiti applicativi.
Resistenza alla torsione: una sfida superata. Nelle celle robotiche, in particolare, dove utensili e bracci di presa compiono movimenti complessi nello spazio, ai carichi di flessione si aggiungono sollecitazioni torsionali. I cavi per robot subiscono una torsione attorno al proprio asse longitudinale. Le sollecitazioni di taglio indotte dalla torsione raggiungono spesso valori elevati sul diametro esterno del cavo, in corrispondenza della guaina. Questa sollecitazione richiede soluzioni progettuali specifiche, che gli esperti di igus® SE & Co. KG hanno saputo sviluppare con successo. Tutti i tipi di cavo sono disponibili anche in versioni resistenti alla torsione.
Evita imprevisti in condizioni operative particolari. In assenza di esperienze pregresse per le applicazioni previste, è possibile simulare le condizioni operative nel laboratorio di prova di igus® SE & Co. KG. Nel più grande laboratorio di prova del settore, sono disponibili 180 postazioni di test con corse fino a 130 metri per verifiche pratiche. Test in camera climatica o all'aperto consentono di individuare i cavi in grado di garantire l'affidabilità di processo richiesta. Le postazioni di prova sono utilizzate da igus® SE & Co. KG anche per controlli qualità costanti e per lo sviluppo di nuovi prodotti.
Cavi igus® in uso in tutto il mondo. I cavi di igus® SE & Co. KG garantiscono prestazioni affidabili a livello globale. Nelle diverse regioni vigono standard specifici: in Europa, ad esempio, i produttori appongono il marchio CE, dichiarando così la conformità a tutte le normative UE applicabili. Per l'Unione Economica Eurasiatica, tale funzione è svolta dal marchio EAC. Per il mercato nordamericano sono richieste le certificazioni UL (USA) e CSA (Canada); sono disponibili anche versioni combinate, contrassegnate dal marchio cURus.
Su richiesta, igus® SE & Co. KG è in grado di fornire cavi per movimento continuo certificati secondo gli standard dei rispettivi paesi.

Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h