Cambia lingua :
L'azienda belga Innoptus Solar Team sta costruendo un'auto solare per la Bridgestone World Solar Challenge in Australia. La caratteristica speciale: un profilo alare in carbonio retrattile che genera una spinta aggiuntiva. Deve essere possibile ritrarre la pinna in qualsiasi momento, poiché il sistema è vantaggioso solo quando il vento è al di sopra di un certo angolo di attacco all'auto. Per il meccanismo, i progettisti utilizzano aste in fibra di carbonio e un mandrino con un dado trapezoidale della serie dryspin® e cuscinetti a strisciamento in polimero di igus®. Il sistema è leggero, resistente a pioggia, sabbia e polvere e sufficientemente robusto da sopportare le vibrazioni causate dalle forze aerodinamiche.
"La collaborazione con igus® è andata liscia e ha incluso degli incontri, per i quali siamo molto grati, poiché siamo stati in grado di sviluppare il sistema in diverse iterazioni in un tempo limitato. Anche ora, mentre il sistema è ancora in fase di ulteriore sviluppo, igus® ha incontrato i progettisti della nuova iterazione per elaborare miglioramenti basati sull'esperienza con il sistema durante la SASOL Solar Challenge in Sud Africa."
I nostri vantaggi in sintesi
È importante tenere in mano un campione reale per farsi un'idea completa. Saremo lieti di inviartene uno. Sono possibili anche campioni personalizzati. Basta contattarci.

Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h