Cambia lingua :

Le farmacie che desiderano conservare i loro medicinali in modo particolarmente salvaspazio sono consigliate a contattare Gollmann Kommissioniersysteme GmbH a Halle (Saale). L'azienda utilizza il sistema di armadi a cassetti per immagazzinare in modo efficiente fino a 60.000 unità di imballaggio in uno spazio ridotto e per prelevarle in modo completamente automatico. L'azienda collabora con noi con successo da oltre dieci anni per selezionare e ottimizzare la catena di cavi e cavi mobili.
"Finora abbiamo installato più di 20.000 catene portacavi nei nostri sistemi di prelievo ordini in tutto il mondo e funzionano in modo molto affidabile, senza malfunzionamenti o manutenzione."
Sven Ronneberger, direttore tecnico presso Gollmann Kommissioniersysteme GmbH
L'innovativo principio del carrello a rotelle dei sistemi di prelievo ordini ha suscitato interesse anche oltre l'industria farmaceutica. Sven Ronneberger: "Stiamo progettando sempre più sistemi per applicazioni completamente diverse, ad esempio per la gestione di decine di migliaia di campioni presso un produttore di miscele di spezie per il settore della ristorazione". In un altro caso, un'azienda metalmeccanica immagazzina costosi utensili di tornitura e fresatura in un distributore automatico Gollmann. Se un utensile è usurato, il lavoratore, se in possesso dell'autorizzazione utente, ne prende uno sostitutivo e l'azienda può facilmente tenere traccia della durata utile degli utensili. Un'applicazione completamente nuova e piuttosto esotica sono i pop-up store, che vengono allestiti, ad esempio, nei centri commerciali e utilizzati come punti vendita temporanei salvaspazio e attraenti. Non solo i progettisti Gollmann, ma anche il reparto vendite non sono chiaramente a corto di idee. In igus®, l'azienda ha trovato un partner altrettanto agile per l'alimentazione mobile di energia e segnali.
Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h