Cambia lingua :
Pulizia ad altezze elevate: la TG hyLIFT GmbH di Gronau si è posta questo compito. L'azienda ha sviluppato il robot di pulizia "hyCLEANER black SOLAR" per rimuovere lo sporco dagli impianti solari. Per le ruote e i cuscinetti a spazzola, gli ingegneri si affidano a cuscinetti a strisciamento e sferici in plastica leggeri, esenti da lubrificazione e manutenzione di igus®.

Il Jacket Crawler viene utilizzato in condizioni meteorologiche avverse, il che richiede componenti con requisiti particolari.
Gli impianti solari e fotovoltaici forniscono energia pulita in tutto il mondo. Affinché questi impianti funzionino in modo efficiente, le superfici solari devono essere pulite. In particolare nelle aree in cui si pratica l'agricoltura, sono regolarmente esposte all'inquinamento dovuto alle influenze ambientali durante la raccolta e ai vapori di ammoniaca derivanti dall'allevamento del bestiame, che riducono l'efficienza economica delle superfici. Tuttavia, le prestazioni degli impianti solari gestiti da aziende private sono influenzate anche dalle polveri sottili e dal polline nelle città, che non possono essere rimossi dalla pioggia. Anche l'imbrattamento localizzato di singole celle causato da escrementi di uccelli o licheni può ridurre l'efficienza dell'intero impianto a causa del collegamento in serie, poiché il modulo più debole determina la potenza complessiva. In cifre, ciò significa una perdita dal 20 al 30 percento nel caso peggiore. Ma non è solo la perdita finanziaria a rappresentare un problema: lo sporco può persino danneggiare il rivestimento e le guarnizioni, il che può portare a un guasto totale.

Cuscinetto a strisciamento versatile per esterni, nessun rigonfiamento anche in caso di elevata umidità ambientale

Cuscinetto flangiato
Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h