Cambia lingua :
Ognuna di queste segherie è un impianto di produzione personalizzato e unico. Viene utilizzato in Germania o altrove nel mondo. Tuttavia, i requisiti funzionali sono sempre gli stessi: la segheria deve funzionare in qualsiasi condizione atmosferica, essere facile da usare e semplice da manutenere e riparare. cuscinetti lisci e lineari lisci in plastica senza lubrificazione padroneggiano tutti i compiti coinvolti.
"Da Dubai a Sumatra, dalla Siberia a Panama, non esiste praticamente alcun paese al mondo in cui le nostre segherie ad alte prestazioni non siano in uso", spiega Hans Fritz, CEO di SERRA Maschinenbau GmbH a Rimsting. "Dal modello base economico per il segatore hobbistico alla segheria altamente professionale, forniamo una soluzione personalizzata per ogni esigenza. I componenti, che hanno dimostrato la loro efficacia nelle difficili condizioni della lavorazione del legno, soddisfano anche tutti gli altri requisiti, ad esempio nella costruzione di macchine e impianti".
"Da alcuni anni utilizziamo sempre più cuscinetti a strisciamento in plastica in vari punti delle nostre segherie. Si dimostrano efficaci nelle condizioni di lavoro più difficili, non richiedono lubrificazione e sono anche molto facili da installare"
Manfred Rosam, ufficio progettazione conduttori, SERRA Maschinenbau GmbH

Per i movimenti di rotazione e spostamento vengono utilizzati cuscinetti polimerici tribologicamente ottimizzati di igus.
Caldo estremo nelle regioni desertiche, gelo intenso in Siberia, elevata umidità nella foresta pluviale: il meteo non deve avere alcuna influenza sulla funzionalità delle segherie mobili e fisse. Inoltre, la movimentazione dei tronchi d'albero comporta un carico d'impatto estremamente elevato e grandi quantità di schegge di legno, segatura e polvere durante il processo di lavoro vero e proprio. Con produzioni orarie fino a 10 m³, è possibile tagliare qualsiasi dimensione di legname in modo sicuro, rapido e flessibile. "Forniamo macchine di alta qualità e siamo sempre all'avanguardia negli sviluppi tecnici", afferma Manfred Rosam, responsabile dell'ufficio progettazione. "Offriamo ai nostri clienti soluzioni tecnicamente sofisticate. Da alcuni anni utilizziamo sempre più cuscinetti a strisciamento in plastica in vari punti delle nostre segherie. Si dimostrano efficaci nelle condizioni di lavoro più difficili, sono esenti da lubrificazione e sono anche molto facili da installare", afferma Rosam, spiegando alcuni dei vantaggi.
Fino a 40 cuscinetti in polimero tribologicamente ottimizzati dello specialista di cuscinetti igus® SE & Co. KG, Colonia, sono utilizzati in particolare nel modello di successo "Montana", la segheria mobile a nastro largo per diametri di tronchi fino a 90 cm - e la tendenza è ancora in crescita. La segheria professionale è stata presentata nella seconda metà del 2006 e ora viene utilizzata con successo in tutto il mondo. Qui, ad esempio, i cuscinetti a strisciamento realizzati nel materiale iglidur® J dimostrano il loro valore nelle battute angolari e nel pre-cutter. I cuscinetti lineari a strisciamento drylin® con pellicola di scorrimento iglidur® J mostrano la loro forza nel livellamento. Il sistema di guida flessibile drylin® W, anch'esso con pellicola di scorrimento, è utilizzato nella guida della lama della sega. Il materiale iglidur® J è il più adatto per la maggior parte delle applicazioni nell'area lineare grazie alle sue proprietà di usura e attrito. Ecco perché numerosi cuscinetti lineari a strisciamento igus® sono dotati di questo materiale.

Sistema lineare drylin per la regolazione della guida della lama della sega.
Sempre più proprietari forestali, artigiani, agricoltori e segheri riconoscono i vantaggi delle segherie mobili: su quattro ruote, la sega può raggiungere in qualsiasi momento qualsiasi luogo in cui si debba lavorare il legno. Che si tratti di assi, travi o listelli, diverse dimensioni di modello e fasce di prezzo soddisfano ogni esigenza del cliente. "Oggi abbiamo oltre 1.000 sistemi mobili e fissi in uso in tutto il mondo", racconta il CEO Hans Fritz. "Solo in Germania, siamo uno dei produttori leader con oltre 400 segherie a nastro largo vendute". Manfred Rosam, responsabile dell'ufficio progettazione: "Vogliamo offrire costantemente innovazioni ai nostri clienti. Soprattutto, il tema del risparmio di peso gioca un ruolo molto importante per noi. I cuscinetti in plastica di igus®
svolgono naturalmente un ruolo speciale". I cuscinetti in polimero leggeri ma robusti vengono utilizzati in tutti i punti in cui si verificano movimenti di rotazione o scorrimento nelle segherie. Sostituiscono i cuscinetti a sfere o le guide ingrassate acciaio su acciaio. Il processo di livellamento è particolarmente ruvido. Qui, ogni tronco viene livellato singolarmente, il legno viene bloccato e premuto sui supporti. Il materiale iglidur® J per le lamine di guida lineare garantisce un coefficiente di attrito molto buono. È progettato appositamente per applicazioni lineari. Il sistema di guida lineare drylin® è un sistema a secco, ovvero si lubrifica da solo quando è asciutto ed è estremamente resistente allo sporco e robusto. "Utilizziamo le lamine di guida lineare in diverse segherie da circa sei anni. Hanno dimostrato il loro valore fin dall'inizio", riassume Manfred Rosam.
Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h