Guida affidabile dei cavi nel sistema di esposizione del prato VELTINS Arena

Le catene di energia ottimizzate per l'usura e i cavi resistenti alla torsione riducono al minimo i requisiti di manutenzione.

premio vettoriale d'argento

Profilo

  • Cosa serviva: Catena di energia a rulli serie E4/4, catena di energia serie E2, catena di energia e-spool®, cavo chainflex®
  • Requisiti: I raggi UV, la pioggia e le variazioni di temperatura richiedevano componenti robusti. Poiché le varie corse dovevano essere accompagnate da guide per cavi, era necessario un sistema particolarmente affidabile.
  • Industria: Tecnologia per applicazioni agricole
  • Un successo per il cliente: La catena energetica a rulli riduce al minimo le forze di trazione/spinta su una corsa di 120 metri. Insieme ad altre catene energetiche compatte per le corse brevi del sistema e al cavo chainflex® abbinato, è possibile ottenere una lunga durata e ridurre al minimo i costi di manutenzione.

Problema da risolvere

Soluzione

Il sistema di illuminazione del tappeto erboso, completamente automatico, è in grado di fornire al manto erboso da calcio una luce di crescita a LED senza contatto per la rigenerazione durante tutto l'anno.

Su 120 metri di percorso lungo il campo da calcio, speciali catene energetiche a rulli riducono le forze di spinta e trazione necessarie.

Diversi fasci B e C che si estendono dal fascio principale sono stati dotati di catene di energia della serie E2/000 e dell'e-spool®.

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza