Dopo aver già installato le catene portacavi igus in uno dei modelli di caricatori telescopici Thaler, il produttore ora opta per la plastica anziché per il metallo anche per i cuscinetti a strisciamento. I cuscinetti a strisciamento iglidur G sono una soluzione esente da manutenzione e lubrificazione, insensibile a polvere e sporco. I cuscinetti a strisciamento non necessitano di ulteriore lubrificazione o sigillatura, il che semplifica la pulizia dell'apparecchio. Essendo estremamente robusti, sono ideali per condizioni ambientali diverse e mutevoli. Allo stesso tempo, i carichi elevati vengono ridotti dalle proprietà di smorzamento delle vibrazioni dei cuscinetti. Di conseguenza, è stato possibile prolungare la durata utile dei cuscinetti nei caricatori da piazzale.
I cuscinetti a strisciamento iglidur vengono utilizzati nei punti di appoggio di quasi tutti i modelli, con un massimo di 18 cuscinetti a strisciamento per caricatore. Oltre alle condizioni ambientali sfavorevoli, i cuscinetti devono essere in grado di sopportare elevati carichi di bordo. I cuscinetti a strisciamento iglidur sono particolarmente adatti in questo caso, poiché non sono solo esenti da corrosione, ma anche resistenti allo sporco e alle sostanze chimiche. Un altro vantaggio: quasi tutti i cuscinetti a strisciamento in metallo possono essere facilmente sostituiti con cuscinetti a strisciamento igus.
Quando si tratta di alberi e cuscinetti, è tutta una questione di interazione corretta, quindi i due componenti dovrebbero sempre essere considerati come un'unità. I cuscinetti a strisciamento iglidur dimostrano di essere una superficie di accoppiamento ideale, poiché si adattano molto meglio all'albero rispetto alle boccole in metallo. Ciò riduce al minimo l'abrasione, che mette meno stress sull'albero. Infine, il produttore di caricatori da cantiere risparmia anche tempo e denaro fin dalla fase di produzione. Mentre le boccole dovevano ancora essere rettificate singolarmente dopo la verniciatura, questa fase di lavoro è completamente eliminata con i cuscinetti a strisciamento iglidur.