Cambia lingua :
Controllo delle erbe infestanti senza diserbanti: non solo gli agricoltori biologici, ma anche un numero sempre maggiore di aziende agricole convenzionali utilizzano la tecnologia di zappatura a questo scopo. Per garantire che le macchine siano veloci, prive di manutenzione e adattabili in modo flessibile, samo Maschinenbau GmbH ha sviluppato un'unità di zappatura completamente nuova: il VarioCHOP. Questa unità consente di regolare la larghezza di lavoro direttamente dalla cabina del trattore. In questo modo il controllo delle erbacce diventa più efficiente e veloce. Per garantire l'assenza di manutenzione e l'affidabilità di questo moderno dispositivo, gli ingegneri hanno optato per la tecnologia dei cuscinetti a strisciamento in polimero senza lubrificazione di igus®.
"Eravamo alla ricerca di un materiale privo di lubrificazione, robusto ed economico, così abbiamo deciso di scegliere i cuscinetti iglidur® di igus.®"
Klemens Ollmaier, socio amministratore di samo Maschinenbau GmbH
Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h