Molti agricoltori utilizzano la concimazione per iniezione per garantire una buona crescita di mais, patate e grano. Ciò comporta l'uso di aratri che aprono il terreno in modo che il fertilizzante azotato liquido fluisca vicino alle radici delle piante. J&M Manufacturing è uno dei produttori di queste macchine agricole. L'azienda statunitense ha sviluppato l'applicatore NitroGro. Funziona come segue: Un serbatoio per l'azoto liquido è montato al centro di un rimorchio per trattori. A destra e a sinistra possono essere ripiegati due bracci, lunghi nove o 18 metri a seconda del modello. Al centro di queste ali: fino a 37 cosiddetti coltri para-linkage, che portano l'azoto nel terreno in modo mirato e con un basso tasso di perdita.
Per progettare il nuovo applicatore per la concimazione azotata in modo più economico rispetto ai modelli concorrenti, gli ingegneri di J&M Manufacturing hanno deciso di utilizzare un'alternativa alle classiche boccole di bronzo per i punti di rotazione del sistema. In questo modo, hanno affrontato un problema che preoccupa molti agricoltori: l'ingrassaggio dei cuscinetti a strisciamento. Nonostante gli ingrassatori, che riforniscono continuamente di grasso i punti di appoggio, la rilubrificazione comporta un notevole sforzo. Austin Franz, ingegnere progettista di J&M Manufacturing, stima che ci vogliano fino a 52 minuti per applicare il grasso utilizzando un applicatore a 25 file con cinque ingrassatori per fila. Ogni giorno si perde quasi un'ora prima che il lavoro sul campo possa iniziare. Una perdita che si traduce in minori raccolti e profitti. "In questo lasso di tempo, senza contare il tempo aggiuntivo per cambiare i tubi del grasso e altre cose, un agricoltore potrebbe lavorare su una vasta area," Franz ne è convinto. "Un agricoltore che guida a 13 chilometri all'ora con un applicatore a 25 file può fertilizzare circa un ettaro di terreno al minuto." Senza lubrificazione, potrebbe quindi gestire 52 ettari in più al giorno. 520 ettari in più in dieci giorni. "Molto più dell'applicazione di azoto di un giorno."