Alimentazione elettrica completamente preassemblata per la cabinovia nel parco divertimenti

Robusto, sicuro, resistente ai raggi UV: la "readychain" premontata garantisce un montaggio e uno

Profilo

  • Cosa serviva: Catena portacavi E4/4, fornita come sistema "readychain" premontato
  • Requisiti: Stabilità e affidabilità nell'uso continuo, resistente ai raggi UV permanenti, al calore, al gelo, alla pioggia e agli spruzzi d'acqua della giostra, soluzione modulare e completa, rapida da montare e smontare
  • Settore: Parchi di divertimento, giostre
  • Successo per il cliente: Nei primi giorni del Bremer Freimarkt sono stati effettuati fino a 15.000 giri sulla pista di rafting senza interruzioni. Nonostante la sua altezza e la rotazione di 180 gradi, la E4/4 garantisce un elevato grado di stabilità grazie a intelligenti caratteristiche di progettazione. La catena portacavi funziona silenziosamente, il che è indice di basso attrito e basse vibrazioni. Fattori che hanno un effetto positivo sulla durata utile.
Gita in acque bianche

Problema da risolvere

Soluzione

Laboratorio di prova: ottimizzazione permanente

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza