Cambia lingua :
Vari requisiti sono posti sulle macchine utensili. Tra questi, in particolare, i requisiti di durabilità. Inoltre, deve essere garantita l'efficienza economica di ogni singola macchina. La durata dei componenti è decisiva in questo caso. Oggi, sulle macchine utensili di nuova generazione, i pannelli di controllo sono più performanti che in passato, più compatti e spesso si possono spostare liberamente. Dal momento che sono impiegati in ambienti industriali gravosi, la resistenza del cavo di alimentazione è decisiva. In genere, serve un cavo dati con schermatura di alta qualità.

L'affidabilità e la sicurezza sono aspetti fondamentali quando si tratta di treni e ferrovie. La tecnologia ferroviaria è soggetta ai massimi requisiti di sicurezza e a condizioni ambientali difficili. Ne sono un esempio i dispositivi di sicurezza sulle porte dei treni. In questo caso specifico, il cavo viene esposto a sollecitazioni importanti in uno spazio di installazione estremamente ridotto.

Tappi a corona, spazzolini da denti, alloggiamenti di computer, cesti per la biancheria: tutti questi prodotti sono realizzati mediante il processo di stampaggio ad iniezione. Le macchine per lo stampaggio ad iniezione sono impiegate quando i prodotti devono essere realizzati in grandi quantità. Lo stampaggio ad iniezione ha anche il vantaggio di poter realizzare oggetti di precisione in tempi brevi. Tuttavia, questi vantaggi del processo richiedono elevate prestazioni elettriche e meccaniche dai cavi impiegati nella macchina. Il nostro cavo dati CF211 ha una struttura a coppie twistate e una schermatura totale per un'elevata protezione da compatibilità elettromagnetica. Ciò garantisce una trasmissione dati sicura e precisa.
Le macchine sono in uso continuo e devono produrre rapidamente in modo da poter realizzare dimensioni del lotto elevate. A questo si aggiunge l'aria secca e calda che prevale nei capannoni con macchine per stampaggio ad iniezione. Il cavo dati chainflex CF211 ha una lunga durata d'esercizio, soprattutto quando si tratta di corsa breve o lunghezze di cavo ridotte. Le corse brevi non rappresentano un problema. Il rivestimento esterno in PVC è ideale per ambienti asciutti grazie alla sua bassa infiammabilità e alle sue buone specifiche di resistenza all'usura.

In estate sono particolarmente apprezzati i distributori automatici di gelati, dai quali è possibile acquistare facilmente un delizioso gelato, anche quando si è di fretta. In questi casi, la tecnologia non deve essere solo affidabile, ma deve anche presentare un tipo compatto che sfrutti al meglio lo spazio di installazione disponibile. L'equipaggiamento tecnico, come cavi e catene portacavi, rimane quasi invisibile sullo sfondo, mentre l'attenzione si concentra sull'interfaccia utente, che dev'essere di facile uso e gradevole esteticamente.
Il cavo dati CF11 soddisfa perfettamente questi requisiti: grazie al suo ingombro ridotto, può essere facilmente integrato in applicazioni con spazio di installazione limitato. Al contempo, garantisce una trasmissione dati affidabile, anche in presenza di condizioni ambientali difficili. Il suo rivestimento esterno in TPE ne consente l'impiego anche a temperature di congelamento, tipiche delle macchine per il ghiaccio.
Grazie a questa specifica, la tecnologia rimane perfettamente funzionante in background supportando così processi operativi fluidi in applicazioni sensibili. La CF11.05.06.02 ha dimostrato la sua elevata resistenza al movimento e la capacità di carico nei test, rendendola la soluzione ideale per applicazioni compatte e durature.


Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h