Selezionare la località di consegna

La scelta della pagina del paese/regione può influire su diversi parametri, come prezzo, opzioni di spedizione e disponibilità del prodotto.
Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.

IT(IT)

Catene portacavi e cavi, in spazi ristretti, nei sistemi di prelievo per farmacie

Alimentazione sicura degli scaffali scorrevoli Gollmann, per una durata d'esercizio prolungata

Ai farmacisti che sono alla ricerca di dispositivi compatti per lo stoccaggio e la movimentazione dei farmaci, la società tedesca Gollmann GmbH propone soluzioni ideali. L'azienda propone un sistema a scaffalature scorrevoli per immagazzinare in modo efficiente fino a 60.000 confezioni in uno spazio ridotto e prelevarle automaticamente in base all'ordine. Da oltre dieci anni, Gollmann collabora con successo con noi nella selezione e nell'ottimizzazione dei cavi flessibili e delle catene portacavi.

Profilo

  • Caratteristiche richieste: catene portacavi easy chain®; cavi chainflex®
  • Requisiti: cavi e guide cavo estremamente flessibili e affidabili con durata di 15 anni e una media di 15 milioni di movimenti, raggio di curvatura stretto, assemblaggio rapido e semplice 
  • Settore: distributori automatici
  • Successo per il cliente: i pretest eseguiti su catene e i cavi hanno confermato la sicurezza a prova di guasto delle prestazioni e la durabilità; la garanzia fino a 36 mesi o 40 corse doppie permette al cliente di programmare in modo affidabile; grazie all'utilizzo di catene con raggi di curvatura diversi, si genera un risparmio a quattro zeri sui costi annuali per i cavi; i costi e il tempo di assemblaggio risultano sensibilmente ridotti grazie alle catene portacavi della serie E065
Scopri tutti i prodotti per il settore dei distributori automatici
Sistemi di prelievo Gollmann I sistemi di immagazzinamento Gollmann risaltano per il design compatto, adattabile a ogni singolo caso. Grazie alla struttura a scaffali scorrevoli, tutto questo è realtà.

Problema da risolvere

Gollmann Kommissioniersysteme GmbH realizza sistemi di prelievo particolarmente compatti. Per richiedere un medicinale, il farmacista deve semplicemente premere un pulsante.
Gli altri sistemi operano con corsie fisse e sistema di movimentazione mobile. Gollmann invece ha sviluppato degli scaffali mobili in grado di aprire le corsie nei punti di prelievo o erogazione della merce.
Ogni scaffale è azionato da un motore passo-passo, con erogazione di energia e, soprattutto, di segnali. Ad esempio, ogni posizione finale è richiamata tramite un sensore di prossimità. Questo significa che ci sono molti cavi mobili e una corrispondente varietà di catene portacavi, dal momento che il  braccio di immagazzinamento e prelievo e il sistema di presa all'estremità del braccio richiedono energia.
In particolare, grazie alla tecnologia complessa, le catene e i cavi devono garantire una flessibilità e un'affidabilità elevate. Inoltre Gollmann offre ai propri clienti un "pacchetto a 360° senza problemi" in cui il produttore si assume la piena responsabilità e i costi della manutenzione, compresi i tempi di inattività non pianificati, per un periodo di 15 anni. Inoltre è previsto un indennizzo supplementare per le spese e la manutenzione sul posto in qualsiasi località in Germania. Pertanto i componenti devono essere resistenti e a prova di guasto. Tali condizioni vanno garantite a un ritmo di circa 15 milioni di movimenti del sistema per un periodo di esercizio di 15 anni all'interno delle farmacie.
A causa dei sistemi compatti, le catene dovevano presentare un raggio di curvatura estremamente ridotto. Anche lo sforzo di imballaggio ha avuto un ruolo determinante nella scelta dei componenti. Di conseguenza la catena doveva garantire un riempimento rapido e semplice.

Soluzione

A inizio 2007, Gollmann ha optato per le nostre catene portacavi easy chain®, compresa la serie E065 e da allora non ha più cambiato prodotto. Poco dopo, il Gruppo ha deciso di acquistare anche i nostri cavi. Poiché i sistemi di prelievo Gollmann utilizzano cavi bus CAN per la comunicazione, i cavi bus della gamma di prodotti chainflex®erano al centro del progetto. L'anno scorso, solo per la serie chainflex® CF211, la Società ha ordinato quasi 30 km di cavi. Un apposito cavo per sistemi di misura basato sulla serie CF211 fornisce diversi vantaggi nella processabilità dei cavi. 
Inoltre offriamo una garanzia sulla durata d'esercizio valida per 36 mesi o 40 milioni di corse doppie (es. per chainflex® CF298).
Dal momento che Gollmann cercava componenti resistenti e affidabili,
i test di resistenza sulle catene portacavi e sui cavi chainflex® si sono svolti presso la struttura di prova della società.
In origine, il requisito più importante per le catene portacavi e i cavi era un raggio di curvatura particolarmente ridotto, per consentirne l'impiego universale nel sistema del produttore. Tuttavia, due anni fa i progettisti hanno collaborato con il nostro gruppo per valutare la possibilità di utilizzare due livelli di qualità e serie meno robuste per un raggio di curvatura più ampio. La scelta si è rivelata vincente, come evidenziato da un calcolo comparativo sulla durata d'esercizio. Da quel momento, Gollmann ha cominciato a risparmiare decine di migliaia di euro all'anno sui costi dei cavi.
Un ulteriore progetto di ottimizzazione riguarda i cavi speciali chainflex®, ad esempio nella tecnologia di misurazione. Si sono riscontrati dei miglioramenti relativamente ad assemblaggio dei cavi, abbattimento dei costi e tempo di installazione. Di norma è possibile assemblare facilmente le catene portacavi E065, dal momento che i cavi sono pressati in modo semplice all'interno della catena lungo il raggio esterno.

"Ad oggi, nei nostri sistemi di prelievo, impiegati a livello globale, abbiamo installato oltre 20.000 catene portacavi, caratterizzate da un funzionamento affidabile, privo di guasti e di manutenzione."
 
Sven Ronneberger, Direttore tecnico Gollmann Kommissioniersysteme GmbH
Catena portacavi E065 Il sistema di presa è dotato di una piccola catena E065. La catena presenta anche una linea per il vuoto per l'aspirazione della confezione da prelevare.
Catena portacavi RBG Le catene portacavi trovano applicazione anche negli assi dell'RBG.
Catena portacavi RBG Le catene portacavi erogano energie e segnali (cavi BUS) agli assi RBG.
Catena portacavi E065 Mobilità coordinata: ogni scaffale scorrevole riceve energia e segnali da una catena portacavi E065 e dai cavi chainflex.

Usi creativi alternativi: dalla gestione della strumentistica ai negozi temporanei

Il principio innovativo delle scaffalature scorrevoli nei sistemi di prelievo delle ordinazioni ha suscitato interesse anche al di fuori del comparto farmaceutico. Questo il commento di Ronneberger: "Stiamo sviluppando un numero sempre maggiore di progetti per applicazioni completamente diversificate, come la gestione di decine di migliaia di campioni per un produttore di spezie miste nel settore alimentare." In un altro caso, un'azienda attiva nella lavorazione dei metalli, utilizza il sistema Gollmann per lo stoccaggio di costosi strumenti di tornitura e fresatura. In caso di usura di uno strumento, l'utente può richiedere un ricambio (se gli sono stati assegnati i permessi necessari). Il sistema è inoltre in grado di tracciare efficacemente la durata d'esercizio dello strumento. Tra le applicazioni più innovative e relativamente recenti troviamo i negozi temporanei, ad esempio nei centri commerciali, sfruttabili come punti vendita provvisori salvaspazio. Le ispirazioni provengono quindi non solo dai progettisti di Gollmann, ma anche dal reparto vendite. Nel corso della collaborazione con igus, Gollmann ha trovato un partner altrettanto dinamico per la trasmissione mobile di energia e segnali.


I termini "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "energy chain", "energy chain systems", "e-loop", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" e "yes" sono marchi registrati di igus® GmbH legalmente protetti nella Repubblica Federale Tedesca e, ove applicabile, in alcuni paesi esteri. Si tratta di un elenco non esaustivo di marchi (ad es. in corso di registrazione o marchi registrati) di igus® GmbH o di società affiliate a igus® in Germania, nell´Unione Europea, negli Stati Uniti e/o in altri paesi o giurisdizioni.

igus® GmbH dichiara di non vendere prodotti delle aziende Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber e tutti gli altri produttori di sistemi di azionamento menzionati in questo sito web. I prodotti proposti da igus® sono quelli di igus® GmbH