Cambia lingua :

L'azienda Professional Components ha sviluppato un meccanismo per sedili in barca che protegge l'utente da gravi danni alla colonna vertebrale e da affaticamento estremo. Ad alte velocità, le onde causano urti che vengono trasmessi direttamente all'imbarcazione e alle persone a bordo.
Il sistema utilizza un ammortizzatore in combinazione con cuscinetti a strisciamento igus® realizzati in materiale iglidur® J4. Gli urti vengono quindi ammortizzati in modo ottimale e il comfort di viaggio aumenta. Ciò consente di viaggiare in mare anche in condizioni estreme, persino con mal di schiena cronico.
In precedenza, venivano utilizzati cuscinetti a strisciamento di un altro produttore, fresati da barre di materiale. Tuttavia, era difficile mantenere le tolleranze richieste. Alcuni cuscinetti a strisciamento dovevano essere fresati di nuovo manualmente per garantire la corretta aderenza. In collaborazione con igus®, è stata trovata una soluzione personalizzata per il sistema di seduta. L'azienda Professional Components ora utilizza cuscinetti per stampaggio a iniezione realizzati in materiale iglidur® J4. Ciò è particolarmente conveniente e ideale per grandi volumi. Poiché i cuscinetti non devono più essere fresati di nuovo e la loro installazione è stata semplificata, i costi finali per i clienti sono stati ridotti. Professional Components è inoltre soddisfatta dell'aumento di sicurezza e delle prestazioni del suo prodotto.
Il sistema di seduta entra in contatto con l'acqua di mare, quindi la resistenza alla corrosione e l'assorbimento totale dell'umidità sono cruciali per la selezione dei componenti. Il sistema può essere sottoposto a urti fino a 5 g, quindi è importante ottimizzare la distribuzione del carico sui cuscinetti. Anche la riduzione della resistenza rotazionale è cruciale per consentire un sufficiente trasferimento di energia. Il sistema non deve richiedere manutenzione, poiché la maggior parte degli utenti non ha a bordo gli strumenti per effettuare riparazioni in mare. Per Professional Components era inoltre fondamentale che i cuscinetti semplici fossero facili da installare durante il processo di produzione, al fine di ridurre i costi di assemblaggio.

Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h