Niente più ingrassaggio: Per rotopresse, carri caricatori, spandiletame, ribaltabili e irroratrici, Rockinger Agriculture GmbH ha sviluppato dei giunti sferici denominati KS80 con un materiale plastico ad alte prestazioni della serie iglidur®, che igus® ha sviluppato appositamente per l'azienda. L'attacco è costituito da una sfera di accoppiamento e da una presa di timone, che vengono installate nella regolazione dell'altezza.
Come di consueto, il piatto di trazione viene posizionato sulla testa sferica dall'alto. È assicurato contro lo sganciamento involontario per mezzo di un dispositivo di bloccaggio e crea un collegamento senza gioco. La particolarità di questo attacco diventa visibile solo guardando la presa di traino. Questa contiene l'inserto antiusura in plastica ad alte prestazioni, la cui resistenza all'usura è stata dimostrata in test di laboratorio.
In una prova di fatica, gli inserti hanno resistito a due milioni di variazioni di carico, con un carico del timone di 4,5 tonnellate. L'azienda fa i conti: Se un terzo dei trattori in Germania è dotato di un KS80 e di un inserto antiusura, significa che circa 8.300 giunti possono funzionare senza lubrificazione. Si potrebbero risparmiare otto tonnellate di grasso all'anno.
Maggiori informazioni sui componenti personalizzati realizzati con materiali iglidur®