Cambia lingua :

Un abbinamento perfetto - igus readycable: cablaggio industriale di cavi chainflex con connettori industriali a innesto HARTING. Che si tratti di cavi di controllo cablati o di cablaggio personalizzato individuale senza quantità minima d'ordine, la qualità ampiamente testata dei cavi chainflex in combinazione con i tipi di connettori HARTING Han 3A, 6B, 10B, 16B e 24B come soluzione readycable pronta per il collegamento per applicazioni industriali aiuta a risparmiare tempo nel cablaggio dei connettori e garantisce componenti sicuri.

Cosa c'è di così speciale?
Buoni motivi per cui igus si affida alla partnership con HARTING per l'assemblaggio dei cavi: Oltre alla capacità di integrazione nella propria produzione, i seguenti criteri sono stati decisivi per igus nella scelta di HARTING come fornitore di connettori modulari:
Cosa rende questa partnership così speciale?
La produzione di readycable di igus può sfruttare appieno i suoi punti di forza con HARTING come fornitore e partner di progettazione di connettori industriali modulari Han®. Qualità, produttività, produttività e quindi anche il prezzo sono chiaramente a favore dell'assemblaggio di cavi industriali presso igus. Se si combina questa lavorazione meccanica dei contatti negli inserti HARTING con la lavorazione meccanica dei cavi a monte, aree di cablaggio specializzate e magazzini Kanban, si ottiene l'incomparabile flessibilità di igus readycable:
"4 anni di garanzia sui cavi chainflex e calcolatore della durata utile basato su 2 miliardi
di cicli di prova all'anno" I cavi chainflex utilizzati per readycable vengono sottoposti a test intensivi nel nostro laboratorio di prova di 3.800 m², il più grande del settore. I cavi readycable pronti per la connessione garantiscono una lunga durata utile grazie a test approfonditi e controlli di qualità nel nostro laboratorio e oltre 25 anni di esperienza nella produzione e nell'imbracatura di cavi.
igus è ora la prima azienda tedesca ad aver convalidato questa promessa per i cavi chainflex. In un complesso processo di certificazione, l'istituto statunitense "Underwriters Laboratories" ha confermato l'accuratezza dell'affermazione "igus 4-year chainflex cable guarantee and service life calculator based on 2 billion test cycles all'anno". Ciò rende l'azienda con sede a Colonia la prima in Europa ad avere la veridicità di un'affermazione pubblicitaria confermata da un istituto di prova. In futuro, nessun cavo chainflex lascerà la fabbrica in nessuna parte del mondo che non sia etichettato con l'etichetta di marketing UL con il suo numero univoco B129699, che si riferisce a igus.

Un modulo connettore pronto per il collegamento al posto di molti connettori singoli
Il Module Connect è il concetto di un nuovo tipo di connettore per il collegamento di cavi elettrici, cavi in fibra ottica e tubi pneumatici. È caratterizzato da un alloggiamento piatto salvaspazio e viene utilizzato ovunque sia necessario collegare diversi o un gran numero di cavi nel minor spazio possibile.
Si tratta di uno sviluppo congiunto di igus e HARTING e utilizza il connettore a innesto Han-Modular altamente personalizzabile di HARTING. Tutti i componenti sotto forma di moduli inseriti, telai di giunzione richiesti e alloggiamento possono essere combinati in qualsiasi modo modulare e ordinati da igus come readycable per il cablaggio. igus ha già dato il via libera ai primi progetti campione nel 2018.


Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h