Cambia lingua :
ROI massimizzato grazie a componenti durevoli
Catene portacavi e cavi durevoli garantiscono un funzionamento affidabile 24/7 e una lunga durata d’esercizio.
Minore impegno di manutenzione
I componenti esenti da lubrificazione riducono le operazioni di manutenzione e i guasti imprevisti.
Sicurezza prevedibile con la manutenzione predittiva
Componenti intelligenti e sensori rilevano l’usura e il sovraccarico in una fase precoce - per un numero inferiore di fermi macchina.
Scalabilità priva di rischi grazie al sistema modulare
Inizia in piccolo ed scala facilmente se necessario: con un impegno di integrazione minimo.
Pianificazione e installazione più rapide
I sistemi pronti all’installazione fanno risparmiare tempo nella progettazione e nel montaggio.
Compatto per spazi di installazione ridotti
Le soluzioni salvaspazio offrono la massima flessibilità, anche in spazi di installazione ristretti.
Massima affidabilità di pianificazione con una garanzia di 4 anni
I componenti ampiamente testati garantiscono una durata d'esercizio prevedibile e un'elevata affidabilità.
Immediatamente disponibile a magazzino
L'elevata capacità di consegna riduce i tempi di progetto e previene i ritardi.
Riduci i costi di processo con un clic: tool online smart
Configura, pianifica e calcola la tua soluzione in modo rapido e semplice online.
Esenti da lubrificazione e da manutenzione nel funzionamento 24/7
Rilevamento precoce dei guasti e manutenzione prevedibile
Automazione a partire da 2.000 € - più di 600 soluzioni low cost implementate
Per un'automazione industriale efficiente, il nostro sistema di movimentazione modulare combina tutti i componenti di movimento rilevanti in un sistema completo perfettamente coordinato. I componenti collaudati riducono al minimo i rischi legati alle interfacce, abbreviano i tempi di sviluppo e garantiscono un funzionamento affidabile. Grazie a una tecnologia che non richiede né lubrificazione né manutenzione, è possibile aumentare la disponibilità del sistema e ridurre i costi di manutenzione a lungo termine.
Dall’automazione nella produzione, nelle fabbriche o su scala industriale, offriamo soluzioni su misura per la massima efficienza.
Ottimizza shuttle, AGV/AMR e unità di stoccaggio e prelievo in modo economico e scalabile
Ottimizza termoformatrici, macchine per la formatura, il riempimento e la sigillatura di sacchetti o etichettatrici in modo pulito e senza lubrificazione
Ottimizza in modo conveniente e scalabile il tuo impianto presse, la produzione della carrozzeria, il reparto di verniciatura o la linea di produzione dei motopropulsori.
Adatta alla camera bianca e ottimizzata in termini di costo per la produzione di chip, di batterie o di display
L'aumento dei costi del personale, la carenza di manodopera specializzata e le crescenti esigenze in termini di velocità e capacità di consegna rendono l'automazione un fattore decisivo. Le aziende che automatizzano i propri processi in una fase iniziale aumentano la produttività, la qualità e la sicurezza futura.
Attività ricorrenti come il trasporto di materiali, lo stoccaggio e il prelievo, le tecnologie di trasporto e movimentazione, il commissionamento, la pallettizzazione, nonché le applicazioni con shuttle e Veicolo a Guida Automatizzata sono particolarmente adatte all'automazione. I processi ripetitivi in particolare offrono un grande potenziale per un rapido successo.
Inizia con un progetto pilota chiaramente definito. Un'applicazione semplice con obiettivi misurabili consente di ottenere risultati rapidi. Componenti standard comprovati e sistemi modulari riducono l'impegno e il rischio e costituiscono la base per un successivo ampliamento.
Componenti standardizzati, sistemi preassemblati e strumenti di progettazione digitale riducono i tempi di progettazione, installazione e messa in servizio. Allo stesso tempo si riducono l'impegno di implementazione, le cause di errore e i costi del progetto.
Componenti a bassa manutenzione, cuscinetti esenti da lubrificazione e sensori intelligenti aumentano la disponibilità del sistema. La manutenzione predittiva rileva l'usura nella fase iniziale e previene guasti imprevisti e costose interruzioni della produzione.
Innanzitutto analizza i tuoi processi ricorrenti e identifica il principale collo di bottiglia. Inizia con un progetto pilota, utilizza componenti standardizzati a bassa manutenzione e sviluppa su questa base una soluzione scalabile per ulteriori applicazioni.
L'automazione industriale ha da tempo smesso di essere una prerogativa delle grandi aziende. Grazie a tecnologie scalabili, anche le PMI possono incrementare la propria efficienza, ridurre i costi e rafforzare la propria competitività a lungo termine.
L'automazione industriale utilizza diverse tecnologie come robot industriali, robot mobili autonomi (AMR), sensori, controllori logici programmabili (PLC), intelligenza artificiale (IA) e soluzioni IoT. Consentono il controllo, il monitoraggio e l'ottimizzazione automatici dei processi produttivi e logistici, aumentano l'efficienza e riducono l'intervento manuale.
In qualità di partner per l'automazione, igus offre un'ampia gamma di soluzioni convenienti: dai robot e cobot agli AMR, fino alle catene portacavi e ai componenti intelligenti per l’industria moderna.
Esempi di applicazioni reali dimostrano che componenti durevoli e a bassa manutenzione aumentano la disponibilità del sistema e riducono l'impegno di progettazione. Che si tratti di unità di stoccaggio e prelievo, sistemi shuttle o Veicoli a Guida Automatizzata, le soluzioni standardizzate consentono un funzionamento affidabile 24/7.
Scopri come ottimizzare i tuoi processi e ottenere un vantaggio competitivo, che la tua azienda sia una piccola o media impresa o una realtà industriale:
In questo documento informativo, imparerai come automatizzare in modo specifico il magazzino, il flusso dei materiali e l'evasione degli ordini in modo economico e scalabile, tenendo sempre presente il ritorno sull'investimento (ROI).
Per singoli processi o soluzioni complete: riceverai linee guida concrete per strutturare la tua strategia e introdurre con successo l'automazione nella tua azienda.
Scarica ora il documento per prendere decisioni informate sui tuoi investimenti.