Cambia lingua :
Più durevole delle barre di scorrimento convenzionali di un fattore 5
Nelle applicazioni di scorrimento particolarmente veloci, le barre di scorrimento nei canali in super alluminio erano in precedenza un potenziale punto debole. Si usurano più rapidamente delle catene resistenti all'abrasione. Per queste applicazioni è stata sviluppata una barra di scorrimento stampata a iniezione e ottimizzata per l'abrasione. È significativamente più durevole allo stesso prezzo e verrà utilizzata in tutte le dimensioni di canale idonee in futuro.

Confronto della durata utile della barra di scorrimento: barra di scorrimento ad alta velocità rispetto a barra di scorrimento standard
Test comparativi in applicazioni reali dei clienti hanno dimostrato che in applicazioni altamente dinamiche, la nuova barra di scorrimento GB.31.500 presenta un'usura inferiore di oltre un fattore 5.
Ciò riduce al minimo la quantità di manutenzione richiesta per la barra di scorrimento. Solo quando la catena portacavi ha raggiunto il suo limite di usura, anche la barra di scorrimento dovrebbe essere ispezionata. La nuova barra di scorrimento non ha alcuna influenza sulla durata di servizio della catena portacavi® stessa.
Grazie ai singoli componenti corti, il montaggio della barra di scorrimento ottimizzata contro l'abrasione è rapido e semplice.