Cambia lingua :
Nel porto per container di Basilea, una catena portacavi a rulli in plastica di igus® garantisce un funzionamento silenzioso e allo stesso tempo con una manutenzione minima della gru portuale. In particolare, le emissioni acustiche sono state una sfida che è stata superata quando la gru è stata costruita più di dieci anni fa, a causa della sua vicinanza a una zona residenziale tedesca. Anche dopo molti anni di funzionamento, la soluzione continua a stupire gli operatori del terminal, ed è delicata per i nervi dei residenti locali.
La funzionalità e l'affidabilità delle gru per container in particolare sono cruciali, poiché garantiscono l'intero funzionamento dei porti per container. Ma i terminal portuali possono anche presentare altre sfide speciali: nel caso del terminal per container di Contargo AG a Basilea, ad esempio, le aree residenziali sono nelle immediate vicinanze delle attività commerciali. Questo è il motivo delle elevate normative sul rumore imposte alla gru portuale e quindi anche ai componenti centrali come la catena energetica. Sven Zöller, responsabile del terminal e M&R presso Contargo AG, ricorda: "Come azienda svizzera, ci siamo trovati di fronte alla sfida di rispettare le emissioni acustiche per i residenti tedeschi, il che non è stato facile".
Nel 2003 il cliente ha quindi optato per un sistema di catene portacavi tipo 4040 CR in plastica di igus® per la gru per container del Terminal Nord. La corsa della catena portacavi a rulli utilizzata è di 125 metri a una velocità fino a 2,5 m/s. La particolarità: i rulli integrati nelle maglie della catena garantiscono che l'intero sistema funzioni senza problemi e con un attrito ridotto. Poiché i rulli sono integrati nella maglia della catena e non devono essere ulteriormente spostati e ruotati o fatti passare attraverso le aperture previste nella guida, non possono impigliarsi nella gru o nella guida. Anche la potenza di azionamento richiesta della catena portacavi viene ridotta di circa il 75 percento mediante l'impiego di una catena portacavi a rulli.
"Il sistema è molto facile da manutenere, eseguiamo solo un'ispezione visiva a intervalli regolari. Non ci sono parti sulla catena energetica che devono essere sostituite a intervalli regolari"
Sven Zölle, Manager Terminal e M&R, presso Contargo AG a Basilea
Al Terminal Nord di Basilea tutto funziona senza intoppi da diversi anni ormai. "Abbiamo avuto solo un guasto nel 2015. E non è stato dovuto alla catena", conferma Sven Zölle. "Il sistema è molto facile da manutenere, eseguiamo solo un'ispezione visiva a intervalli regolari. Non ci sono parti sulla catena energetica che devono essere sostituite a intervalli regolari".
Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h