Sistema di alimentazione di energia rotante in equilibrio di galleria del vento rotante nell'industria automobilistica

Le catene portacavi installate rapidamente guidano i cavi di alimentazione, misurazione e controllo.

Profilo

  • Cosa serviva: alimentazione di energia rotante con raggio di curvatura inverso (Reverse Bend Radius), sistema E4/4
  • Requisiti: alimentazione indipendente di cavi di alimentazione, cavi di misura e controllo e linee di fluidi in conformità ai criteri di compatibilità elettromagnetica, un sistema compatto ed economico che può essere realizzato in tempi di installazione brevi
  • Settore: industria automobilistica
  • Successo per il cliente: i portacavi rotanti utilizzati possono realizzare angoli di rotazione fino a 540° in uno spazio di installazione molto piccolo, la progettazione è così flessibile che è stato possibile risparmiare circa 140 ore di montaggio rispetto ai progetti precedenti
Catene portacavi di una macchina guidano i cavi in un impianto di produzione.

Problema da risolvere

Soluzione

Schema di una scala di galleria del vento

Sezione della scala della galleria del vento in fase di montaggio. Il cassone esterno è ancorato al pavimento tramite elementi di livellamento. Il cassone interno è girevole ed è collegato al telaio di base tramite elementi di livellamento regolabili in modo flessibile.

Sezione dell'ingresso cavi per i cavi di alimentazione.

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza