Selezionare la località di consegna

La scelta della pagina del paese/regione può influire su diversi parametri, come prezzo, opzioni di spedizione e disponibilità del prodotto.
Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.

IT(IT)

Alimentazione – protetta e flessibile

Una catena portacavi basic flizz, montata sul dispositivo di pulizia della grigliatura in una turbina idraulica, consente di risparmiare spazio e costi.

La centrale idroelettrica Schlossmühle a Rochlitz, in Sassonia, si è dotata di un nuovo sistema di pulizia delle griglie. L'H-cleaner realizzato da Muhr, uno specialista globale di tali sistemi, utilizza uno standard comprovato per l'erogazione di energia ai carrelli: il sistema basic flizz di igus.

Profilo

  • Cosa serviva: Sistema di alimentazione basic flizzcavi chainflex
  • Requisiti: Sistema di cablaggio sicuro e compatto per sostituire l'attuale sistema a festoni. La nuova soluzione deve essere anche di semplice installazione e manutenzione.
  • Settore: Energie rinnovabili, centrali idroelettriche
  • Successo per il cliente: Basic flizz è stato installato in solo un'ora e mezza. Oggi, sono necessari solo 30 centimetri per l'installazione di cavi di  15 metri. Il sistema per catene portacavi non è a vista, ma è di facile accesso per la manutenzione o l'aggiunta di nuovi cavi.
Piattaforma operativa per turbine eoliche Questa "navicella mobile" per la riparazione dei rotori delle turbine eoliche si muove in ogni direzione e protegge gli operatori dal vento e dalle intemperie.

Problema da risolvere

La Schlossmühle di Rochlitz, in Sassonia, produce elettricità dal 1994. Per proteggere i pesci, l'operatore ha investito nella riconversione dell'ingresso del corpo turbina, approfittandone per installare una nuova griglia. Il sistema di pulizia è in grado di rimuovere i depositi in sospensione che si accumulano, permettendo l'erogazione dell'acqua alla turbina. Dopo aver consultato una serie di preventivi, la scelta è caduta sul sistema per griglie della Erhard Muhr GmbH.
Muhr offre agli operatori di centrali idroelettriche una gamma completa di formati per dispositivi di pulizia delle griglie (verticale, orizzontale, con vari bracci, etc.). I sistemi sono impiegati in tutto il mondo. Ciascuno è stato adattato alle circostanze specifiche. Per il progetto Rochlitz, Muhr ha proposto un sistema orizzontale per griglie della serie H. Il braccio di pulizia si muove orizzontalmente, spingendo i detriti nel canale di scarico. Il braccio di pulizia è montato su un carrello trasversale, movimentato tramite una trasmissione a pignone e cremagliera. Le forze di trasmissione sono fornite da un motore a bassa velocità da tre kilowatt che, come il resto dei componenti, è adatto per il funzionamento sommerso.
Mentre a Rochlitz si svolgevano le trattative sul progetto, i progettisti della Muhr stavano progettando una nuova soluzione per l'alimentazione di un braccio di pulizia della serie H. L'obiettivo era ridurre l'elevato dispendio per l'installazione, dovuto ai precedenti sistemi a festone con cavi piatti. Due cavi di alimentazione e tre cavi sensore sono stati guidati verso il motore montato sul braccio di pulizia. Poiché tutti i componenti di raccordo standard come tenute e boccole erano progettati per cavi tondi, per collegare i cavi piatti erano necessario uno sforzo ingente. Inoltre, i cavi sospesi potevano impigliarsi e per configurare la stazione dei cavi era necessario uno spazio di circa due metri. I progettisti stavano quindi cercando un'alternativa.

Soluzione

L'alternativa trovata da Muhr è il nostro sistema basic flizz. Si tratta di una soluzione completa per l'alimentazione di componenti mobili in sistemi come impianti di trattamento delle acque reflue e tecnologia energetica e per gru. Il sistema è composto da una catena portacavi del nostro sistema modulare E4.1, integrato con cavi chainflex e in grado di guidarli in sicurezza in un involucro in acciaio inox resistente alle intemperie. I vantaggi sono risultati evidenti al momento del montaggio del primo basic flizz sul dispositivo di pulizia della griglia a Rochlitz. Se di solito gli installatori in loco impiegavano un giorno per installare il sistema di approvvigionamento energetico, in questo caso sono riusciti a completare l'attività in un'ora e mezza. Il sistema con festoni per l'alimentazione mobile, lungo circa 15 metri, necessitava di uno spazio di installazione di soli 30 centimetri. Oltre al guadagno spaziale, in questo modo si risparmia anche sulla lunghezza del cavo e sul rame.
Altri vantaggi osservati dagli ingegneri di Muhr sono il sistema di guida della catena portacavi, protetta su tre lati e mezzo e il cablaggio sospeso che previene il congelamento dei cavi a contatto con ghiaccio e neve. Basic flizz è installato in modo quasi invisibile dietro l'azionamento lineare, ma, in caso di necessità, offre una buona semplicità d'accesso. È possibile aggiungere nuovi cavi senza problemi e non è necessario sostituire l'intero pacchetto cavi, in quanto presente con un sistema a festoni. Per questo oggi Muhr utilizza solo il sistema basic flizz per la serie H.
Due sensori misurano i livelli dell'acqua a monte e a valle della griglia, comunicando al PLC del sistema quando avviare il processo di pulizia. Al raggiungimento di una differenza specifica, il PLC avvia il processo di pulizia, che richiede solo sette minuti. La situazione della griglia Schlossmühle di Rochlitz è monitorata da due videocamere. La tecnologia moderna e il sistema di alimentazione durevole contribuiranno a rendere più efficiente il funzionamento della centrale idroelettrica per molti anni.

Braccio di pulizia della griglia Il braccio di pulizia si muove in orizzontale lungo la griglia, spingendo i detriti nel canale di scarico. Per questo processo è necessario un carrello provvisto di alimentazione e segnali.
basic flizz basic flizz è un sistema di alimentazione modulare. Fornisce una protezione eccezionale alla catena portacavi contenuta. Si trova sulla parte posteriore del dispositivo di pulizia della griglia.

Consulenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Spedizione e consultazione

Personalmente:

Dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.

Online:

24h


I termini "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "energy chain", "energy chain systems", "e-loop", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" e "yes" sono marchi registrati di igus® GmbH legalmente protetti nella Repubblica Federale Tedesca e, ove applicabile, in alcuni paesi esteri. Si tratta di un elenco non esaustivo di marchi (ad es. in corso di registrazione o marchi registrati) di igus® GmbH o di società affiliate a igus® in Germania, nell´Unione Europea, negli Stati Uniti e/o in altri paesi o giurisdizioni.

igus® GmbH dichiara di non vendere prodotti delle aziende Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber e tutti gli altri produttori di sistemi di azionamento menzionati in questo sito web. I prodotti proposti da igus® sono quelli di igus® GmbH