Selezionare la località di consegna

La scelta della pagina del paese/regione può influire su diversi parametri, come prezzo, opzioni di spedizione e disponibilità del prodotto.

Tendenze e innovazioni per la mobilità, i trasporti e la logistica

Cuscinetti a strisciamento e lineari, catene portacavi, cavi e altro ancora per autobus, treni, veicoli da trasporto e commerciali

Approfondiamo i temi della mobilità, dei trasporti e della logistica, osserviamo da vicino le tendenze in questi settori ed analizziamo le nostre innovazioni. Ci concentreremo sul trasporto pubblico, sulla logistica con i concetti relativi al cosiddetto "ultimo miglio" o sull'ormai onnipresente tema della mobilità elettrica, con particolare attenzione ai sistemi plug-and-play. Daremo anche uno sguardo al futuro delle consegne di pacchi.

Panoramica delle attuali tendenze

Mobilità elettrica e prodotti sostenibili

Mobilità elettrica e prodotti sostenibili

Veicoli per consegne, bici da carico, droni,...
La logistica e "l'ultimo miglio"
Vai alle innovazioni di prodotto
Prodotti per l'ultimo miglio

Veicoli commerciali

Attrito, usura, vibrazioni, umidità e sporcizia sono solo alcuni dei diversi requisiti che devono essere presi in considerazione al momento di scegliere i cuscinetti più adatti per i veicoli commerciali. Dai furgoni agli autoarticolati o dagli autocarri a cassone ribaltabile ai rimorchi: le esigenze possono variare enormemente. Con i nostri nuovi prodotti per veicoli commerciali, sia che siano utilizzati nella cabina di guida o all'esterno, stiamo arricchendo il nostro assortimento di prodotti, per esempio con l'aggiunta di cuscinetti più robusti, a pareti spesse o eccezionalmente resistenti alle sostanze chimiche.

Novità 2022 : ampliamento della gamma delle boccole

  • iglidur M260 per applicazioni oscillanti, in particolare con alberi in acciaio al carbonio laminato a caldo
  • igutex TX2 sviluppato per impieghi in ambienti estremamente difficili e in presenza di sporco e polvere
  • iglidur H5 ad alta resistenza, con elevata resistenza agli agenti chimici, e altri cuscinetti a strisciamento ... 

Maggiori informazioni

Cuscinetti
 Novità 2022 
Guida telescopica, esente da lubrificazione e da vibrazioni, realizzata in plastica
Catena portacavi multiuso per veicoli commerciali
Tecnologia per sistemi vite/madrevite dryspin esente da lubrificazione e manutenzione
Cuscinetto a strisciamento per il dispositivo di ribaltamento della cabina di guida
Cuscinetto a strisciamento per il dispositivo di ribaltamento su autocarri a cassone ribaltabile
Cuscinetto a strisciamento per la regolazione degli specchietti esterni

Trasporto passeggeri

Non importa se si tratta di un autobus o di un treno. La scelta del modello più adatto di cuscinetto a strisciamento o lineare, o di snodo sferico può rivelarsi determinante in termini di durata d'esercizio. In primo piano figurano anche gli aspetti legati alla sicurezza, come la scelta del cuscinetto più adatto e resistente al calore per i freni di treni e tram o le questioni riguardanti la comodità per la regolazione dei sedili nel vano passeggeri. Occorre inoltre considerare l'aspetto dell'efficienza economica. Grazie alla nostra vasta gamma di prodotti, siamo in grado di offrire cuscinetti o catene portacavi adatti a qualsiasi esigenza, posizione di installazione e mezzo di trasporto.

 Novità 2022  Boccole iglidur H5 resistenti alle sostanze chimiche

  • Resistente agli urti e agli impatti e indicato per la pressione di spigolo
  • Idoneo all'uso in ambienti corrosivi e con carichi d'urto elevati
  • Abbattimento dei costi grazie alla riduzione dei guasti precoci e della necessità di manutenzione 

Maggiori informazioni

Cuscinetti
 Novità 2022 
Cuscinetti a strisciamento eccezionalmente resistenti alla temperatura e ai fluidi di processo
Tecnologia per viti dryspin
 Novità 2022 
Nuove dimensioni della tecnologia per sistemi vite/madrevite dryspin
Giunti sferici resistenti allo sporco ed esenti da manutenzione

Mobilità elettrica e prodotti sostenibili

La plastica riciclabile di cui tanto si parla può offrire un contributo alla tutela delle risorse e dell'ambiente. Oltre al nostro programma chainge per il riciclaggio delle catene portacavi in plastica dismesse, dal 2022 offriamo anche prodotti realizzati con materiale rigranulato. A partire da quest'anno, i nostri nuovi cuscinetti a strisciamento "ECO" sono affiancati dalla prima catena portacavi riciclata al mondo, la "cradle-chain", che debutta anche nel settore automobilistico. Un'altra novità nella gamma di prodotti è un sistema di ritrazione dei cavi che permette di avere stazioni di ricarica elettrica più organizzate e ordinate.

 Novità 2022  Sistema di ritrazione per stazioni di ricarica

  • Soluzione per il riavvolgimento automatico dei cavi presso le stazioni di ricarica per veicoli elettrici.
  • Elevate estensioni in spazi di installazione limitati con ritrazione automatica
  • Elimina il disordine e il danneggiamento dovuto alla presenza di cavi sul pavimento
  • Compatibile con tutti i sistemi wallbox disponibili in commercio

Maggiori informazioni

e-tract
 Novità 2022 
La prima catena portacavi realizzata al 100% con materiale riciclato
 New 2022 
Gamma di cuscinetti a strisciamento sostenibili Eco in materiale rigranulato
 Novità 2022
Impronta CO2 dei cuscinetti più comuni direttamente nello shop online

Logistica e "ultimo miglio"

Che aspetto hanno i robot cartesiani che consentono la rimozione e lo stoccaggio automatico dei pacchi nei veicoli per le consegne? Esattamente, in che modo l'impiego dei cuscinetti nei droni e nelle bici cargo contribuisce a ottimizzare la resistenza agli urti, la durata d'esercizio e il peso nel settore delle consegne dell'"ultimo miglio"?
Presentiamo le possibili risposte a queste domande con prodotti già noti e nuovi delle nostre aree dedicate all'automazione Low Cost o con i nostri cuscinetti iglidur e igubal.
Nel video a destra mostriamo anche come potrebbe svolgersi la consegna dei pacchi nel futuro, come i droni per il trasporto dei pacchi possano essere integrati nei veicoli per le consegne e quali prodotti utilizziamo a tale scopo.
Come potrebbe svolgersi la consegna di pacchi in futuro e in che modo possono contribuire i nostri prodotti? Guardate il video per maggiori informazioni.

 Novità 2022  Robot lineare XXL per movimentazione dei colli

  • Carico e scarico affidabile e flessibile di colli con peso fino a 10 kg
  • Utilizzabile insieme ai sistemi lineari e alle catene portacavi nei veicoli per le consegne
  • Altre applicazioni dei robot cartesiani: pick & place, prelievo su nastri trasportatori, attività di impilamento e molte altre ancora.

Maggiori informazioni

Robot lineari XXL
 Novità 2022 
Cuscinetti a strisciamento privi di effetto stick-slip, ad esempio per le forcelle ammortizzate delle bici cargo.
Tecnologia per viti dryspin
 Novità 2022 
Nuove dimensioni della tecnologia per sistemi vite/madrevite dryspin
 Novità 2022 
Slitte lineari serie slim

Scopri i nostri prodotti in tutta comodità: virtualmente e durante i roadshow

Showroom online

Venite a trovarci online in qualsiasi momento presso il nostro showroom fisico-virtuale di 400 m² e scopri i nostri prodotti interattivamente.
Scopri subito lo showroom online

Roadshow in loco

Non riesci a venire alla fiera? Nessun problema, verremo da te con il nostro furgone espositivo. Porteremo con noi i prodotti adatti alle tue applicazioni, in modo che tu possa vederli da vicino.
Prenota un appuntamento


I termini "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "energy chain", "energy chain systems", "e-loop", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" e "yes" sono marchi registrati di igus® SE & Co. KG legalmente protetti nella Repubblica Federale Tedesca e, ove applicabile, in alcuni paesi esteri. Si tratta di un elenco non esaustivo di marchi (ad es. in corso di registrazione o marchi registrati) di igus® SE & Co. KG o di società affiliate a igus® in Germania, nell´Unione Europea, negli Stati Uniti e/o in altri paesi o giurisdizioni.

igus® SE & Co. KG dichiara di non vendere prodotti delle aziende Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber e tutti gli altri produttori di sistemi di azionamento menzionati in questo sito web. I prodotti proposti da igus® sono quelli di igus® SE & Co. KG