Selezionare la località di consegna

La scelta della pagina del paese/regione può influire su diversi parametri, come prezzo, opzioni di spedizione e disponibilità del prodotto.

Applicazioni moderne per il settore delle macchine utensili

Qui trovate una panoramica di esempi applicativi con prodotti igus® nelle macchine utensili.

Applicazioni con catena RX resistente ai trucioli nelle macchine utensili

Catene RX/ estremamente resistenti e repellenti ai trucioli

Il risolutore di problemi per sistemi di alimentazione di energia in applicazioni che generano trucioli

Drilling and milling machine: sealed energy supply for use with dirt and oil

The manufacturer relies on the very thick RX-tube for supply so that the performance data of the universal machine for milling and drilling remains correct in the long run.

Applicazioni con catene portacavi 3D triflex® R nelle macchine utensili

triflex® R per applicazioni robotiche

Particolarmente adatto per utilizzo in ambienti avversi per applicazioni multiasse

Project ADVOCUT

Design of a machine tool with highly integrated mechatronic milling module.

Wood milling machine

This machine works the decorative edge of wooden boards.

Applicazioni con alimentazione di energia rotatoria RBR e applicazioni rotatorie nelle macchine utensili

Movimento circolare con RBR

Movimenti circolari possono essere implementati con diverse soluzioni di catene portacavi

Applicazioni rotatorie con twisterband

Movimento rotatorio orizzontale di 7.000° e oltre, e fino a 3.000° in posizione di montaggio verticale

Tooling machine

Chip protection in tight work spaces in a machine tool.

Woodworking

Flexible machining of wooden materials with rotations around the own axis for up to 1440 degrees.

Applicazioni con catene portacavi E4 nelle macchine utensili

Kit di costruzione di catene portacavi standard

per quasi tutte le applicazioni - 4 parti

Applicazioni con Serie E4.1 per pesi elevati

Wood industry

The igus® preassembled energy chains create a lasting, low-wear connection to the tools.

Lathe and grinder with durable energy chains

Top condition even after 9 years - Preassembled energy supply systems for precision machines working under tough environmental conditions

Streetcar switches

The applied material repels chips with temperatures up to 850° C without leaving a trace.

Reliable energy supply system in a gear grinder in a tight installation space

This application showed that a vertical stroke of more than one metre and a swivellingrange of 270° can be implemented in the limited installation space of the grinding headin a gear-grinding machine.

High-temperature energy tube as an energy supply system in a CNC machining centre

Resistant to temperature and chemicals, the e-tubes withstand the ubiquitous flying chips, for example. They ensure flawless machine tool operation.

Unsupported energy chain in the horizontal lathe's chip area

Lathes of up to 20m also result in particularly long travels. A guidelok energy supply system is used here.

Applicazioni con catene chiuse E2 nelle macchine utensili

E2 R - catene chiuse in 2 parti per la protezione da trucioli e per un funzionamento uniforme

Le catene chiuse possono essere usate con trucioli caldi, sporco e polvere

Applicazioni con E2/000 nelle macchine utensili

Textile machines

Energy supply systems for knitting machines provide for quality and flexibility.

Tooling machine

Chip protection in tight work spaces in a machine tool.

Applicazioni con catene portacavi E6 nelle macchine utensili

Catene portacavi E6 - robuste, silenziose, a vibrazione ridotta e compatibili con la "camera bianca"

Quiet, low-vibration energy supply system for a dynamic machining centre

In this application, a two-spindle horizontal machining center was equipped with particularly silent and low-vibration energy supply systems.

Low-maintenance cable guidance in CNC grinding machines, encountering oil and chips

Neither accumulating grinding residues nor the oils used can impair energy supply to this Cinetic Landis machine tool.

Durable energy chains in cutting tools for continuous operation

Several plastic energy chains ensure cable guidance at high travel speeds and accelerations in Grenzebach Maschinenbau GmbH cutting machines.

Robust cable guidance for dynamic Bystronic laser cutting machines

Because of the extremely high demands on dynamics and the high lateral accelerations, the energy chain has to be stable, robust, and not too heavy.

Applicazioni con catene portacavi precablate readychain® e cavi chainflex® nelle macchine utensili

Precablaggio readychain®

chainflex® cables

Quickly installed energy chain in a Waldrich Coburg gantry milling machine

Pre-assembled energy supply systems for machine tool construction saved several weeks of assembly time in this application.

Robust cable guidance for dynamic Bystronic laser cutting machines

Because of the extremely high demands on dynamics and the high lateral accelerations, the energy chain has to be stable, robust, and not too heavy.

Streetcar switches

The applied material repels chips with temperatures up to 850° C without leaving a trace.

Applicazioni con cuscinetti in tecnopolimero iglidur® e macchine utensili

Cuscinetti iglidur® realizzati in tecnopolimero

Smooth running plastic plain bearings in machine tools from DMG

Deckel Maho Gildemeister (now DMG Mori) works with special plastic plain bearings with an almost constant coefficient of sliding friction for a long service life.

Sanding machine for wooden barrels: durable guide rails for grinding head

In this grinding machine for wooden barrels, our lubrication-free linear guides and plain bearings guarantee a long service life.

Wear-resistant spherical and linear bearings in Niles Simmons machine tools

Today, lightweight, robust, lubrication-free polymer bearings are installed in a wide variety of locations in Niles Simmons machine tools and machining centres.

Moulding machine

This moulding machine is used to make hollow cast parts with the aid of the waxmelting process.

Applicazioni con cuscinetti lineari drylin® nelle macchine utensili

Guide lineari drylin

Al contrario dei comuni sistemi a ricircolo di sfere, i sistemi a scorrimento lineare drylin® operano su elementi a scorrimento.

Compact energy chains in Alzmetall machining centres

For tight bend radii at high travel speeds, the GS series from Alzmetall, a machine manufacturer, uses our energy chains.

Macchina per tagliare condotte di calcestruzzo

Concrete cutting machine in extremely heavy-duty operation since three years free of maintenance.

Linear guides with no stick-slip effect for a CNC-controlled laser cutting system

This laser cutting system for private households was built to be affordable and low-maintenance. drylin linear guides on the X- and Y-axes.

Wear-resistant spherical and linear bearings in Niles Simmons machine tools

Today, lightweight, robust, lubrication-free polymer bearings are installed in a wide variety of locations in Niles Simmons machine tools and machining centres.

Applicazioni con giunti asso-radiali PRT nelle macchine utensili

iglidur® PRT - giunto asso-radiale

Wear-resistant spherical and linear bearings in Niles Simmons machine tools

Today, lightweight, robust, lubrication-free polymer bearings are installed in a wide variety of locations in Niles Simmons machine tools and machining centres.

Applicazioni con cuscinetti a sfera igubal® nelle macchine utensili

Cuscinetti a sfera in plastica igubal®


Applicazioni con cuscinetti xiros® nelle macchine utensili

xiros® cuscinetti a sfera

Plastic ball bearing in guide rollers

The xiros® plastic ball bearings are cheaper by one-half than the previously used bearings in the cost comparison.

Roller bearing in deburring machine

Thanks to xiros, bi-annual maintenance is no longer necessary. Corrosion-free and lubrication-free.

Applicazioni con la tecnologia per azionamenti a vite drylin®

drylin® tecnologia per azionamenti a vite


Applicazioni con fissacavi

Pettine fissacavi


Database degli esempi applicativi


State cercando esempi di applicazioni dei prodotti igus® nel settore delle macchine utensili?
qui potete ricercare le applicazioni già operative presso i nostri clienti e filtrarle in base ai vostri criteri


Consulenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Spedizione e consultazione

Personalmente:

Dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.

Online:

24h


I termini "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "energy chain", "energy chain systems", "e-loop", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" e "yes" sono marchi registrati di igus® SE & Co. KG legalmente protetti nella Repubblica Federale Tedesca e, ove applicabile, in alcuni paesi esteri. Si tratta di un elenco non esaustivo di marchi (ad es. in corso di registrazione o marchi registrati) di igus® SE & Co. KG o di società affiliate a igus® in Germania, nell´Unione Europea, negli Stati Uniti e/o in altri paesi o giurisdizioni.

igus® SE & Co. KG dichiara di non vendere prodotti delle aziende Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber e tutti gli altri produttori di sistemi di azionamento menzionati in questo sito web. I prodotti proposti da igus® sono quelli di igus® SE & Co. KG