Rulli in plastica antiusura nelle ruote dentate a stella raddoppiano la durata utile

I rulli bicomponenti di nuova concezione nelle riempitrici dimostrano il loro valore nel funzionamento continuo

Problema da risolvere

  • Cosa serviva: cuscinetto a strisciamento in polimero iglidur®, realizzato nel materiale iglidur®J con rivestimento esterno in TPU come rullo bicomponente
  • Requisiti: gli impianti funzionano in continuo, con un flusso di bottiglie fino a 66.000 all'ora nei grandi birrifici. Era quindi necessaria una soluzione di stoccaggio resistente all'usura e durevole.
  • Settore: industria delle bevande, impianti
  • di imbottigliamento Successo per il cliente: il rullo iglidur® J con rivestimento esterno in TPU si è rivelato la soluzione ideale, perché ruota in modo fluido e soprattutto senza usura sull'asse e garantisce un funzionamento regolare. Krones non ha più reclami e la durata utile è stata notevolmente prolungata.
Imbottigliamento bevande Krones

Problema da risolvere

Soluzione

In ogni gruppo di serraggio sono installati otto rulli iglidur® esenti da lubrificazione e manutenzione, qui per la tecnologia di ispezione.

Il nuovo rullo bicomponente, sviluppato per Krones, è una variante realizzata con rullo in plastica iglidur® e rivestimento esterno in TPU. Garantisce movimenti fluidi e senza usura sul costoso asse rotante in PEEK.

Il rullo è realizzato in materiale polimerico tribo-ottimizzato iglidur® J, il rivestimento esterno è in TPU.

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza