Regole di riempimento - inserimento di cavi e tubi nelle catene portacavi

Regole generali per cavi e tubi in catene portacavi

Regole di riempimento delle catene portacavi

Diametro massimo del cavo

Istruzioni per la separazione interna della catena portacavi

Regole di riempimento delle catene portacavi

Regole di riempimento

Regola di riempimento 1: d1 + d2 > 1,2

Regola di riempimento 1: d1 + d2 ≤ 1,2 x hi

Spazio libero

Raggio di curvatura R

Regole di riempimento delle catene portacavi

Regole di riempimento | Cavi elettrici tondi

  1. I cavi devono essere posati dritti, senza torsioni. I cavi non devono essere srotolati dalla parte superiore della bobina, ma devono essere svolti. I cavi chainflex® sono immediatamente pronti per essere posizionati in catena portacavi. Non devono essere tagliati o stesi prima dell'installazione.
  2. I cavi devono essere posati in modo che ogni singolo cavo possa muoversi liberamente da ambo i lati.
  3. I cavi devono potersi muovere liberamente lungo il raggio. Questo deve essere verificato a catena completamente stesa e dopo aver eseguito alcune manovre a bassa velocità.
  4. La divisione dell'interna delle catene portacavi tramite separatori verticali o ripiani è necessaria se sono posati più cavi e/o tubi con diametri diversi. È importante evitare che cavi e tubi si accavallino.
  5. Cavi e tubi con materiali di rivestimento diversi non devono essere lasciati attaccati tra loro. Potrebbe essere necessario separarli. I cavi igus chainflex®, di tutte le serie, possono essere combinati fra loro.
  6. I cavi elettrici tondi devono essere fissati da ambo le estremità. In casi eccezionali, i cavi possono essere fissati solo sul punto mobile della catena portacavi. Per la maggior parte dei cavi si consiglia il fissaggio ad una distanza compresa fra 10 e 30 volte il diametro del cavo stesso dall'ultimo punto di curvatura. I cavi chainflex possono essere fissati direttamente all'attacco, come confermato dai test.
Regole di riempimento della catena portacavi

Regole di riempimento | Tubi pneumatici

Regole di riempimento per tubi pneumatici

Regole di riempimento | Cavi piatti

Regole di riempimento per cavi piatti

Regole di riempimento | Tubi idraulici

Regole di riempimento per tubi idraulici

Fissacavi

Fissacavi

Rollclip

rollclip
Configuratore della separazione interna
  • Utilizzo semplice ed intuitivo
  • Riempimento automatico della catena portacavi con cavi chainflex® o cavi terzi
  • Prevenzione di errori di riempimento grazie al set di regole integrato
  • Collegamento alla nostra libreria CAD 3D
  • Creazione automatica di un elenco dei componenti e di un disegno quotato

Shop catene portacavi

Negozio catene portacavi

Conoscenza di base sulle catene portacavi

Conoscenza di base per catene portacavi

Seminari online

Seminario online sulle catene portacavi

Blog: sistemi di alimentazione

Blog: sistemi di alimentazione

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Marcello Mandelli
Marcello Mandelli

Country manager e-chain®

+39 039 5906241Scrivimi!

Spedizioni e consulenza