Cambia lingua :

Il Profibus (Process Field Bus) è un sistema di bus di campo ampiamente utilizzato nella tecnologia di automazione, fondato in Germania nel 1987 da un gruppo di 21 aziende e istituti. Si distingue tra Profibus DP (Decentralised Peripherals) e Profibus PA (Process Automation). La versione originale Profibus FMS (Fieldbus Message Specification) non fa più parte dello standard internazionale di bus di campo, poiché è stata sostituita dal Profibus DP nel 1993.
Nell'industria manifatturiera, Profibus DP viene utilizzato per la comunicazione rapida tra sistemi di controllo e sensori e attuatori con velocità di trasmissione dati fino a 12 Mbps. Con 43,8 milioni di dispositivi in tutto il mondo, Profibus è il sistema di bus di campo più utilizzato nell'industria manifatturiera e di processo. Poiché nell'industria manifatturiera sono richieste velocità di trasmissione sempre più elevate, è stato introdotto come ulteriore sviluppo il Profinet, un sistema di bus basato su Industrial Ethernet. Profinet può quindi essere visto come il successore del Profibus e lo sostituirà sempre di più nei prossimi anni. Passa subito a Profinet qui!
Aree di applicazione Profibus Il Profibus viene utilizzato principalmente nell'industria manifatturiera e di processo. Tuttavia, i cavi Profibus trovano diverse aree di applicazione. I cavi sono spesso installati in modo permanente nelle macchine e negli impianti, in modo che sia possibile selezionare cavi con un conduttore solido o un conduttore flessibile costituito da 7 fili intrecciati.
Per applicazioni in catena portacavi, è necessario utilizzare cavi Profibus con conduttori a trefoli sottili. Inoltre, è necessaria una struttura del cavo adattata al movimento in catena portacavi per garantire una trasmissione dati affidabile per gli anni a venire. I cavi chainflex® si sono quindi affermati soprattutto in sistemi e macchine come robot, macchine per imballaggio, macchine di produzione e macchine utensili.
Cavi e cavi per applicazioni Profibus di igus® igus® offre un'ampia gamma di cavi Profibus. Sono disponibili in totale 11 diversi tipi di cavi Profibus da 8 diverse famiglie di cavi per diverse aree di applicazione. Tutti i cavi chainflex® sono stati sviluppati per il movimento permanente in catena portacavi. A seconda delle esigenze, è possibile scegliere tra diverse guaine esterne in PVC, PUR e TPE. Le diverse serie di cavi bus offrono diversi livelli di prestazioni in modo che sia possibile selezionare il cavo giusto per ogni applicazione per ottenere la massima durata utile possibile.
Tutti i cavi chainflex® sono soggetti agli stessi standard di qualità, non importa se si tratta di un cavo conveniente della famiglia CF888 o di un cavo per le massime esigenze e con raggio di curvatura più piccolo, come nel caso della famiglia CFBUS.LB. Per questo motivo, igus® SE & Co. KG concede anche una garanzia funzionale di 36 mesi su tutti i cavi chainflex® con una durata utile fino a 10 milioni di doppie corse.
Lunghezze di trasmissione Il problema della lunghezza massima di trasmissione dei cavi bus è spesso sottovalutato. In genere è richiesta cautela, poiché la lunghezza massima del cavo può dipendere fortemente dal tipo di cavo. Un cavo per installazione fissa ha sempre un'attenuazione inferiore rispetto ai cavi flessibili, progettati per movimenti permanenti. Ciò significa che la lunghezza di trasmissione è inferiore a quella di un cavo per installazione fissa.
A seconda della famiglia di cavi, i cavi chainflex® Profibus sono progettati meccanicamente per distanze di corsa fino a 400 metri e oltre, ma la velocità di trasmissione dati del sistema bus diminuisce con l'aumento della lunghezza del cavo. La nostra esperienza ha dimostrato che tra due ripetitori, con Profibus è possibile raggiungere una lunghezza di cavo fino a 70 metri. Tuttavia, questa lunghezza può variare a seconda delle condizioni ambientali e dei requisiti applicativi.
Venduti al metro o assemblatiI cavi chainflex® Profibus possono essere ordinati in modo classico al metro su bobina o in in matassa a partire da 1 m di lunghezza senza costi di taglio e supplementi per quantità minima. Inoltre, igus® offre questi cavi anche come readycable® preassemblati. Ogni cavo chainflex® Profibus può essere ordinato anche come cavo pronto all'uso nella lunghezza desiderata a partire da una quantità di un pezzo. È possibile scegliere tra diversi cavi e connettori nel negozio online readycable®. Una funzione filtro aiuta a selezionare il tipo giusto

Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h