In futuro, il produttore di verdure Reichenau-Gemüse confezionirà i suoi pomodori e le sue mele in vassoi di cartone senza pellicola e quindi senza plastica. Una fessura di visualizzazione a forma di S consente una visione chiara del prodotto (vedere l'immagine 1 sotto).
Questo nuovo prodotto è reso possibile dal lavoro di sviluppo del Dipl.-Ing. Michael Baur. La sua azienda è attiva come fornitore di servizi di
sviluppo per la costruzione di macchine speciali. Il punto di partenza per lo sviluppo è stato il desiderio di un produttore di cartone ondulato di rinunciare al consueto confezionamento a flusso continuo e quindi all'uso di pellicola di plastica. L'azienda ha lanciato un bando per un concorso di idee, che Michael Baur ha vinto. La sfida: incollare senza supporto e senza pressione sul prodotto. Nella fase successiva, Michael Baur e il suo team hanno costruito un prototipo della macchina di nuova concezione. Una delle sfide particolari qui era incollare la confezione stampata sulla parte superiore dopo che era stata riempita manualmente con pomodori a grappolo: l'incollaggio deve essere durevole. Durante il processo di incollaggio, tuttavia, non è possibile esercitare alcuna pressione sui pomodori sensibili. Questo compito è stato risolto da un design dettagliato intelligente. I punti di colla vengono applicati tramite una stazione di colla a caldo, ma sono possibili anche altri metodi, ad esempio la sigillatura. Anche la sigillatura è concepibile. Nel sistema è integrata anche una stazione per la stampa e l'applicazione delle etichette. Durante lo sviluppo del prototipo, Michael Baur ha posto grande enfasi sulla flessibilità e sulla facilità d'uso. Ciò è riconoscibile a prima vista dalle numerose regolazioni semiautomatiche del formato (immagine 2).