Cambia lingua :
Affinché le centrali idroelettriche producano elettricità in modo affidabile, il flusso d'acqua verso la turbina deve essere garantito in ogni momento. I detriti che si accumulano sugli schermi protettivi della presa d'acqua devono quindi essere rimossi regolarmente. Questo compito viene svolto da sistemi di pulizia dei filtri, ad esempio pulitori orizzontali/trasversali mobili. Per alimentare in modo affidabile il carrello mobile con energia, offriamo sistemi di catene portacavi a bassa manutenzione come alternativa ai cavi/festoni di trascinamento e ai sistemi di sbarre collettrici, in particolare il sistema base flizz® , il nostro standard per pulitori di filtraggio e raschiatori.
Nelle turbine Kaplan e Francis, il flusso d'acqua verso le pale del rotore e quindi la potenza della turbina possono essere regolati con l'ausilio di palette di guida regolabili e girevoli. Il meccanismo di regolazione è costituito da anelli di regolazione all'esterno dell'alloggiamento, che agiscono sugli assi di rotazione delle palette di guida tramite leve articolate. Offriamo cuscinetti a strisciamento e teste a snodo adatti a questo scopo, che sono robusti, esenti da manutenzione e privi di corrosione.
Boe ancorate al fondale marino con un generatore integrato che converte l'energia cinetica in energia elettrica mentre le onde si muovono su e giù: gli assorbitori sono considerati una tecnologia di conversione dell'energia delle onde particolarmente promettente. Per guidare il movimento del corpo galleggiante e stabilizzarlo anche in condizioni avverse, sono necessarie guide lineari robuste e senza manutenzione, che offriamo insieme a piastre scorrevoli e catene portacavi compatte e leggere per un passaggio sicuro dei cavi.
Un convertitore di sovratensione d'onda oscillante (OWSC) sfrutta il movimento amplificato delle particelle liquide delle onde nella zona vicino alla riva. Il principio di conversione si basa su un movimento oscillante orizzontale (più raramente verticale) di un flap che spinge un fluido ad alta pressione in un sistema idraulico secondario attraverso un pistone. Abbiamo i cuscinetti semplici giusti per i punti di appoggio esterni e per guidare il pistone: ad alta resistenza, resistenti ai fluidi e, come sempre, esenti da lubrificazione e manutenzione.
Il convertitore di energia delle onde "Searaser" è una pompa composta da due galleggianti disposti uno sopra l'altro e collegati da un pistone. Quando gli alberi vengono sollevati e abbassati, l'acqua di mare viene pompata a un livello superiore sulla terraferma per immagazzinarla in grandi bacini e, se necessario, generare elettricità utilizzando una turbina e un generatore. Per guidare il pistone della pompa, offriamo cuscinetti a strisciamento adatti con una resistenza all'usura particolarmente elevata per applicazioni subacquee.
Questo è un altro modo per generare elettricità dai movimenti delle onde: con una lunga fila modulare di galleggianti collegati tramite bracci di leva a una catena di generatori elettrici. Posizionati nella direzione delle onde, si crea un movimento serpentino non appena le onde passano sotto i galleggianti e le leve azionano i generatori. Consigliamo i nostri cuscinetti semplici subacquei per impieghi gravosi con flangia per i numerosi punti di appoggio su entrambi i lati delle leve.
Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h