Cuscinetti per carichi pesanti esenti da lubrificazione e manutenzione nel telaio delle nuove gru RTG

Il produttore di gru Tan Cang Gantry installa cuscinetti senza lubrificazione che non richiedono manutenzione regolare.

Profilo

  • Cosa serviva: cuscinetti ad alto carico esenti da lubrificazione e manutenzione "igutex ® TX",
    catena portacavi a rulli P4HD,
    cavo chainflex®.
  • Requisiti: il cliente era alla ricerca di punti di appoggio che potessero supportare carichi particolarmente elevati nel telaio delle gru RTG, resistere a condizioni ambientali difficili e ridurre i lavori di manutenzione.
  • Successo per il cliente: i cuscinetti ad alto carico "TX1" offrono una pressione superficiale massima ammissibile di 200 MPa. La particolarità: grazie allo strato interno ottimizzato per le proprietà di scorrimento, sono ottimizzati per l'attrito, durevoli e completamente esenti da lubrificazione e manutenzione. Il cliente può rinunciare alla manutenzione regolare e allo stesso tempo aumentare la sicurezza durante il funzionamento della gru.
Telaio gru RTG

Tan Cang Gantry è specializzata nella produzione e costruzione di attrezzature portuali come le gru RTG.

Nell'ambito di una collaborazione con igus® Vietnam, Tan Cang Gantry punta, tra le altre cose, sulla tecnologia dei cuscinetti ad alto carico completamente esenti da lubrificazione e manutenzione nei telai delle sue gru RTG.

I cuscinetti ad alto carico installati "igutex® TX1" sono costituiti da un robusto tessuto in fibra di vetro nella calotta esterna. La pressione superficiale massima consentita è fino a 200 MPa.

Tan Cang Gantry si avvale anche della guida dei cavi igus®: una catena portacavi a rulli del tipo P4HD. "HD" descrive l'idoneità della catena di svolgimento per applicazioni pesanti.

Poiché il tratto superiore della catena portacavi a rulli non scivola sul tratto inferiore, ma rotola, la resistenza all'attrito durante il movimento della catena viene ridotta al minimo.

Per i cavi guidati sono stati selezionati cavi chainflex® approvati UL. I cavi chainflex® resistenti ai raggi UV sono appositamente progettati per lunghe distanze di percorrenza in catene portacavi e raggi di curvatura stretti.

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza