Cambia lingua :

I robot industriali sono macchine automatizzate impiegate nell'industria manifatturiera per eseguire processi ripetitivi in modo efficiente e preciso. Eseguono un'ampia gamma di operazioni, dalla saldatura o dall'assemblaggio al dosaggio e alla pallettizzazione. Il primo robot industriale è stato introdotto negli anni '60. Da allora, in particolare le grandi aziende e le multinazionali hanno potuto sfruttare i vantaggi offerti dalla robotica industriale. Tuttavia, a causa degli elevati costi di investimento, solo poche piccole e medie imprese (PMI) hanno potuto beneficiare del progresso tecnologico. Oggigiorno, approcci innovativi come la Low Cost Automation offrono anche alle PMI l'opportunità di integrare robot industriali, grazie all'impiego di soluzioni costruttive intelligenti e materiali avanzati come le motion plastics.

© VDMA, Robotica + Automazione, giugno 2024, Robot industriali in Germania 2024, Dati di mercato e utilizzo dei robot nel 2023, diagramma grafico 12, pagina 19
I primi cinque mercati di vendita della robotica al mondo sono Cina, Giappone, Stati Uniti, Corea del Sud e Germania (fonte: https://ifr.org/wr-industrial-robots/). L'esempio del mercato tedesco dimostra chiaramente che i robot industriali sono utilizzati in un'ampia gamma di settori e coprono l'intero spettro manifatturiero.

© VDMA, Robotica + Automazione, giugno 2024, Robot industriali in Germania 2024, Dati di mercato e utilizzo dei robot nel 2023, diagramma grafico 5, pagina 13
Un'indagine condotta dalla VDMA nel 2024 mostra inoltre che i robot vengono utilizzati in particolare per la manipolazione, la saldatura e il montaggio/smontaggio.
Altre applicazioni diffuse per i robot industriali includono il controllo qualità automatizzato e la verniciatura superficiale.
Scoprite di più e lasciatevi ispirare dai diversi ambiti di applicazione dei robot industriali grazie ai numerosi esempi applicativi.

Tipi di robot nell'ordine in cui sono elencati
Esistono vari tipi di robot industriali sviluppati per diverse applicazioni. I tipi più noti includono:
L'utilizzo di robot industriali è vantaggioso perché:
Gli elevati costi di investimento sono spesso citati come uno svantaggio della robotica industriale. Con l'approccio Low Cost Automation, igus desidera convincervi del contrario. Grazie a design intelligenti, all'utilizzo di motion plastics e all'ottimizzazione dei processi, è possibile ottenere tempi di ammortamento dimostrabilmente brevi. Scoprite come la robotica Low Cost Automation è fattibile anche per le piccole e medie imprese.
Se si prevede di acquistare un robot industriale, è necessario considerare fattori quali i requisiti specifici della propria produzione, l'integrazione nei sistemi esistenti e l'economicità dell'investimento. Un progetto di automazione è conveniente se:
1. ... Si desidera gestire pezzi o prodotti nell'ordine di 100.000 pezzi.
2. ... La produzione del prodotto prevede processi di lavoro non ergonomici, non salutari o monotoni.
3. ... Si verificano problemi di qualità nella produzione o questi si verificano ripetutamente.
L'economicità dei robot industriali dipende dai seguenti costi:
Per la maggior parte degli utenti, i costi di acquisizione di robot leggeri sono decisivi per la scelta del robot, soprattutto nella fase iniziale, mentre i costi operativi giocano un ruolo maggiore per i robot industriali più grandi. Oltre ai costi di acquisizione dei singoli robot, ci sono ulteriori costi per i dispositivi periferici come pinze, telecamere, software, sensori, celle o sistemi di alimentazione.
Nell'industria, le misure che rendono l'uso dei robot sicuro per gli esseri umani hanno dimostrato la loro validità. Tra queste, zone o celle di sicurezza per impedire il contatto diretto con gli esseri umani durante un processo pericoloso. I cobot, robot progettati per lavorare a diretto contatto con gli esseri umani, possono lavorare senza barriere fisiche, a seconda dell'applicazione e della valutazione del rischio. La formazione continua dei dipendenti sui protocolli di sicurezza è essenziale per garantire un ambiente di lavoro sicuro.
Le prospettive e gli sviluppi futuri nel campo della robotica industriale sono promettenti e dinamici. Grazie a tecnologie avanzate come l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico, i robot industriali stanno diventando sempre più intelligenti ed efficienti. La collaborazione uomo-robot si è già evoluta in modo significativo grazie all'uso dei cobot e ha il potenziale per rivoluzionare il modo in cui produciamo beni.
L'approccio Low Cost Automation sta inoltre democratizzando il mercato dell'automazione rendendo la robotica accessibile alle piccole e medie imprese. Puoi trovare una panoramica trasparente dei prezzi nel nostro negozio online per la robotica.

Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h