Cambia lingua :
Un moderno sedile automobilistico è oggi molto complesso e ha conosciuto enormi progressi tecnologici negli ultimi anni. Sempre più opzioni di regolazione elettronica (ad esempio la regolazione in altezza del sedile) sono state integrate nelle applicazioni di serie dei costruttori automobilistici tramite attuatori. In questo contesto, la riduzione della rumorosità (NVH e BSR) e del peso rappresenta un requisito fondamentale per tutti i moderni sistemi di seduta. I sistemi di seduta devono essere silenziosi durante la regolazione e offrire leggerezza, garantendo al contempo il massimo comfort e sicurezza.

Regolazione dell’altezza del sedile:
La regolazione dell’altezza del sedile nelle auto è un componente importante per comfort e sicurezza. Inoltre, lo sviluppo dei veicoli autonomi e la crescente domanda di servizi di car-sharing stanno aumentando sensibilmente. Di conseguenza, cresce anche il numero di diversi conducenti per lo stesso veicolo, con una frequenza di regolazione dei sedili superiore al passato. Questo è anche un motivo per l’uso sempre più diffuso della regolazione elettrica dei sedili tramite attuatori e motori compatti.
Per la regolazione dello schienale:
Manuale o elettrica, la regolazione dello schienale è presente da tempo in tutte le tipologie di veicoli. Consente una posizione di seduta comoda e sicura. Riduzione della rumorosità, riduzione del peso e assenza di lubrificanti sono requisiti fondamentali per il moderno design dei sedili e caratteristiche qualitative dei componenti igus installati. I cuscinetti a strisciamento iglidur utilizzati si distinguono per il basso coefficiente di attrito e la ridotta usura senza necessità di lubrificazione aggiuntiva.
Durante la fase di sviluppo o validazione, i cuscinetti sono stati sottoposti a carichi eccezionali in crash test e a prove di durata che hanno verificato, tra l’altro, usura e rumorosità nell’intervallo di temperatura da -20° a +80°C. I nostri cuscinetti a strisciamento hanno superato queste prove senza manutenzione o guasti. I materiali iglidur sopra citati soddisfano inoltre i requisiti di fogging per l’abitacolo e hanno un effetto smorzante sul sistema del sedile in caso di vibrazioni.
Scopri altri esempi applicativi per poggiatesta e braccioli:
Per sedili orientabili:
I sedili orientabili sono utilizzati principalmente in camper e veicoli commerciali. Tuttavia, il cambiamento tecnologico verso la guida autonoma sta portando allo sviluppo di concetti di interni sempre più dinamici anche nelle autovetture tradizionali, che presto diventeranno lo standard. Con i sedili orientabili, lo spazio limitato del veicolo può essere sfruttato in modo più efficiente: sia il sedile del conducente sia quello del passeggero possono ruotare fino a 360°, creando rapidamente un comodo gruppo di seduta per più persone.
Un anello di scorrimento in materiale iglidur consente una regolazione manuale o elettrica semplice, con una coppia di azionamento ridotta grazie al basso coefficiente di attrito radente. Grazie ai lubrificanti solidi integrati, il sistema non richiede lubrificazione aggiuntiva ed è esente da manutenzione.
I materiali impiegati sono stati validati in diversi test di durata, nei quali sono stati verificati, tra l’altro, usura e rumorosità nell’intervallo di temperatura da -20° a +80°C, superando le prove senza manutenzione o guasti. iglidur J e RN293 soddisfano inoltre i requisiti di fogging per l’abitacolo e hanno un effetto smorzante sul sistema del sedile in caso di vibrazioni.
Informazioni sui motori compatti per la regolazione elettrica del sedile:
Grazie agli attuatori, un numero crescente di opzioni di regolazione elettronica viene integrato nelle applicazioni di serie dei costruttori automobilistici. Riduzione della rumorosità e del peso sono requisiti essenziali per qualsiasi moderno design del sedile. I cuscinetti a strisciamento igus sono più leggeri e più silenziosi rispetto alle soluzioni tradizionali. I lubrificanti solidi integrati garantiscono una lunga durata utile senza lubrificazione esterna.
I motori compatti sono utilizzati, tra le altre, nelle seguenti applicazioni del sedile: regolazione longitudinale del sedile, inclinazione del sedile, regolazione in altezza del sedile, regolazione dello schienale, regolazione del poggiatesta, supporto lombare, feedback aptico del sedile, supporto lombare, regolazione del poggiatesta e pretensionatore della cintura di sicurezza.
Esempi applicativi nella regolazione elettrica della lunghezza del sedile e dello schienale:

Sia per prototipazione e piccole serie in stampa 3D, lavorati o fresati da barra, sia per produzioni ad alto volume tramite stampaggio a iniezione: realizziamo soluzioni specialti quale processo sia più adatto al tuo caso, sia dal punto di vista tecnico sia economico.
Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h