Cambia lingua :
Smorzamento delle vibrazioni, resistenza all'usura e assoluta assenza di corrosione e manutenzione: queste proprietà consentono ai nostri cuscinetti in plastica di dimostrare i loro punti di forza non solo nelle mountain bike e nelle bici da carico, ma anche in vari altri veicoli leggeri e accessori per biciclette. Tra questi rientrano i numerosi punti di snodo nelle bici pieghevoli, nei passeggini e nei portabici, l'unità di controllo delle bici per bambini e degli e-scooter o la regolazione dell'altezza nei supporti di montaggio delle bici.

Idealmente abbastanza piccola da viaggiare gratuitamente in treno come bagaglio o da riporre in macchina per risparmiare spazio: le biciclette pieghevoli stanno attualmente subendo un rapido sviluppo con il cambiamento della mobilità, con meno peso, più comfort e una sofisticata tecnologia di piegatura che è rapida e facile da usare. Per i numerosi giunti nel meccanismo pieghevole, offriamo boccole in plastica ad alte prestazioni resistente all'usura, come quelle in materiale iglidur J3, un'alternativa leggera e anticorrosione ai cuscinetti in metallo che non richiede alcuna lubrificazione o manutenzione. Apertura e chiusura, spesso e per un lungo periodo di tempo, senza cigolii o tintinnii.

Cuscinetto a strisciamento iglidur J3

Nessun gioco dei cuscinetti, nessuna rilubrificazione: iglidur nella mountain bike pieghevole
L'azienda austriaca Tonkel Om handmades di Salisburgo ha sviluppato una mountain bike che può essere piegata fino a un ingombro di 75 x 34 x 25 cm in soli 90 secondi senza alcun attrezzo. Per i numerosi punti di appoggio nel meccanismo di piegatura, gli sviluppatori erano alla ricerca di un materiale per cuscinetti resiliente e resistente all'usura, il più leggero possibile e resistente a tutti i tipi di effetti atmosferici. Le boccole iglidur sono la soluzione perfetta...

Sono utilizzati anche nella serie sterzo e come movimento centrale per le biciclette per bambini. Cuscinetto liscio iglidur J3 utilizzato con successo. Il motivo è semplice: sono robusti, convenienti e resistenti all'umidità, allo sporco e agli urti: specifiche ideali se si considera che una bicicletta per bambini non solo è esposta a tutti i tipi di condizioni atmosferiche, ma cade anche o finisce in una pozzanghera o nella sabbia di un parco giochi. Si evitano i problemi con i cuscinetti a sfere convenzionali, che diventano traballanti a causa dell'ingresso di sporco, della perdita di lubrificante e della ruggine.

Cuscinetto a strisciamento iglidur J3

Ancora una nicchia, ma sempre più popolare: le biciclette reclinate, in particolare quelle a tre ruote, sono probabilmente il modo più comodo per andare in bicicletta. A seconda dell'uso previsto e del terreno, ora ci sono molti tipi sul mercato, tra cui speedster a molla e agili per terreni fuoristrada accidentati. I cuscinetti a strisciamento iglidur G sono piccoli, leggeri, resistenti allo sporco, all'acqua e agli urti e con queste proprietà sono utilizzati con successo nelle sospensioni anteriori a molla, tra le altre cose.

Cuscinetti a strisciamento iglidur G

Piccolo, leggero, robusto: cuscinetti a strisciamento iglidur nel triciclo di Azub
Con il "Triciclo dell'anno", AZUB Bike si è assicurata un prestigioso premio per il suo TRIcon 26 con un'innovativa forcella posteriore nel 2015. Utilizza anche componenti ad alte prestazioni come il titanio di grado 5 ad alta resistenza nella sospensione anteriore. È completato da cuscinetti in plastica a secco realizzati in iglidur G. Il cuscinetto multiuso non solo non richiede lubrificazione o manutenzione, ma è anche resistente alla polvere e allo sporco, quindi ha una lunga durata. A differenza dei cuscinetti a strisciamento e a sfere metallici, è esente da corrosione con una frazione del peso.

Da diversi anni, i monopattini elettrici, in particolare quelli a noleggio, stanno conquistando le città. Guidati con vento e intemperie e su diverse condizioni del terreno, con utenti che cambiano e non sempre li maneggiano con cura, i monopattini devono resistere molto. Con i nostri cuscinetti lisci esenti da lubrificazione, i costi di manutenzione possono essere ridotti e i monopattini non devono essere rimossi dal servizio per la manutenzione dei cuscinetti, il che aumenta la loro efficienza di utilizzo. L'autonomia della batteria trae vantaggio dalla leggerezza dei nostri cuscinetti. Le boccole in materiale iglidur E sono particolarmente adatte per le forcelle ammortizzate, smorzano le vibrazioni e hanno quasi nessun effetto stick-slip. Per l'uso nel tubo sterzo, consigliamo il nostro cuscinetto iglidur Q per impieghi gravosi.

Cuscinetti a strisciamento iglidur E

Cuscinetto a strisciamento iglidur Q

I freni a V sono i classici freni per bicicletta, perché sono leggeri, convenienti e facili da riparare e manutenere grazie al loro design semplice. Per quanto riguarda la manutenzione, puoi farne a meno, almeno nei punti di appoggio, se utilizzi le nostre boccole in plastica a secco, che smorzano le vibrazioni, sono resistenti alle intemperie e leggere. Per l'uso sui freni a V e sui classici freni a sbalzo,iglidur J è il materiale perfetto.

Cuscinetto a strisciamento iglidur J

per biciclette Le persone che spesso riparano biciclette utilizzano supporti di montaggio per fissare in modo sicuro la bici a un'altezza di lavoro comoda. Oltre ai modelli semplici, ci sono anche versioni di fascia alta regolabili elettricamente che offrono, ad esempio ai meccanici nelle officine, la possibilità di sollevare biciclette pesanti come le e-bike in un modo che non affatica la schiena. Vari prodotti igus vengono utilizzati con successo in tali piattaforme di sollevamento: sistemi di guide lineari drylin esenti da lubrificazione e manutenzione, cavi chainflex resilienti, realizzati appositamente per applicazioni in movimento, e catene portacavi compatte della serie E2, che garantiscono una durata di vita particolarmente lunga per i cavi.

Guida lineare drylin W

Catene portacavi serie E2

Cavi chainflex

I portabici montati sul tetto o sul retro dell'auto sono la soluzione di trasporto perfetta per chi non ha un rimorchio, un cassone di un pick-up o un garage per le bici di un camper. Particolarmente apprezzati: i modelli pieghevoli che possono essere facilmente trasportati quando smontati e riposti in modo compatto, dotati di un meccanismo di inclinazione che consente l'accesso al bagagliaio. Per garantire che la piegatura e l'inclinazione funzionino facilmente per lungo tempo, i produttori utilizzano cuscinetti a strisciamento e rondelle reggispinta della nostra serie iglidur J. Umidità, sporcizia, urti e carichi di bordo non sono un problema.

Cuscinetti lisci e rondelle reggispinta iglidur J
Maggiori informazioni sui cuscinetti e sulle rondelle reggispinta iglidur J nel negozio

Chi spende molto per un passeggino si aspetta che funzioni in modo affidabile. Anche dopo lunghi periodi di utilizzo in qualsiasi condizione atmosferica e in ambienti difficili, come nei parchi giochi o sulle spiagge, dove il materiale entra in contatto con sabbia e acqua di mare. In queste situazioni, i cuscinetti a sfere metallici e le boccole con rivestimento in PTFE soffrono in modo particolare. La sabbia che aderisce ai cuscinetti lubrificati, la perdita di lubrificante/strato scorrevole e la ruggine sono problemi che possono essere evitati con i nostri cuscinetti in plastica a secco. Niente più ruote che si inceppano o cigolano, niente più punti di appoggio traballanti. I cuscinetti semplici iglidur G sono leggeri, convenienti e robusti, perfetti per l'uso in giunti pieghevoli e articolati, nella regolazione dell'altezza, nelle ruote girevoli e nei mozzi delle ruote.

Cuscinetti a strisciamento iglidur G

Leggeri, convenienti, semplici: cuscinetti sferici igubal nei passeggini da jogging
Il passeggino JogAlong unisce la consueta funzione di trasporto all'attività sportiva. Ha leve del braccio dalla forma ergonomica che imitano l'oscillazione naturale del braccio. Il cuore della costruzione sono i cuscinetti sferici igubal in plastica solida. Consentono tre gradi di libertà, riducono la complessità dell'assemblaggio e quindi riducono costi e peso rispetto ai design originariamente previsti. Essendo leggeri, privi di lubrificazione e anticorrosione, sono l'alternativa perfetta ai cuscinetti in metallo.

Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h